This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:电路未在阈值电压下切换

Guru**** 2929900 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180623/tl082-circuit-not-switching-at-threshold-voltage

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件:LM393LM358

继续上一个主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166946/tl082-schmitt-trigger-not-cutting-off-at-set-threshold/4389144

我已经制作了这样的电路:

(电源电压为20.4V 而非20V 的轻微校正、所有电阻器的精度均为0.1%)

该电路是一个施密特触发器、理论上阈值上限为1.15V、因为同相输入应产生1.127V 电压。 我在反相端有一个可变电流源通过电阻器来产生要比较的电压。

但是、当我使用比较器运算放大器 LM393构建电路时、我在同相引脚上得到1.074V 的电压。 我认为这可能是由于非理想运算放大器的输入偏置电流所致。 不管怎样,现在它应该在反相端子电压达到1.074V 时切换输出。 但是、随着我缓慢增大电流、我看到运算放大器以1.7mA 的电流切换、相当于1.7mA*560 Ω= 0.952V、低于1.074。  

现在、当我将运算放大器替换为通用运算放大器 LM358时、发现同相输入为1.14V、当电流为2.02mA 时输出切换、这意味着反相电压为2.02mA*560 Ω= 1.13V。 这比 LM393的性能要好得多。

我无法理解之前的主题中有人建议我使用 LM393、LM393是比较器运算放大器、它的工作性能不如通用运算放大器、原因是什么? 为什么 LM393不能精确切换或接近其阈值电压? 此外、我的电路不太重要、我需要将输出切换为2.01mA、因此应该依靠 LM358实现通用运算放大器吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapniil、

    感谢您的联系。 LM393是一款开漏比较器、因此您需要在输出端使用上拉电阻器。 在这种情况下、您需要使用公式中的上拉电阻器重新计算。 它只是添加到反馈电阻器网络中。 以下是应用手册: 具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)