This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4314:每个通道的偏移匹配

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4314, OPA4310, OPA4991, OPA2837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179721/opa4314-offset-matching-of-each-channel

器件型号:OPA4314
主题中讨论的其他器件: OPA4310OPA4991OPA2837

您好!
我们是否有4个运算放大器偏移匹配的任何数据?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    四路运算放大器中各个运算放大器的输入失调电压之间通常没有相关性。 输入失调电压完全是随机的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏移是如此随机、以至于我使用效果来解决两个问题。

    1)我有50个后应力四路运算放大器(未分类或串行化)和50个预应力数据日志。 在一个器件上、一个通道发生了变化、使用来自3个正常通道的偏移电压、我能够确定与该单元匹配的数据日志。 因此、我可以计算4安培上的变化量。  

    2) 2)我有12个双路运算放大器(串行化难以辨认) 和12个数据日志。 我能够以与数据日志相同的顺序放置所有器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!  

    尽管数据不匹配、但 Ron 和 Kai 都指出的是不同通道间的随机数据。  
    客户可以始终利用数据表中的失调电压规格:  

    我已经强调了 OPA4314的典型值:  

    根据应用的需求、运算放大器可替换为具有较低失调电压的不同运算放大器。  
    我建议使用 OPA4991或 OPA4310。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个数据点、我曾在进行测试开发时将经过测试的通道不匹配规格施加到双 OPA2837上。 数据显示出的匹配比绝对匹配更严格、并且具有足够的异常值、可使良率人群感到恐惧。 那么、很明显、一个规格可以承受、但实际上比单通道规格更宽? 可能是该测试线上的无良率损失规定、  

    这是 OPA2837的单通道偏移规格

    然后、一条扩大该范围的不匹配线通常是分布的 sigma。