This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL714:需要更换 TL714

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TL714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180078/tl714-need-replacement-for-tl714

器件型号:TL714

大家好、我使用 TL714进行了基准测试、测试正常。 现在、我需要一个温度范围为-40°C 至85°C 的器件表面贴装、并且库存中也有我无法在 TL714中找到的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您的联系。 我们没有 P2P  、但 TLV3501AID 或 TLV3601DCKR 都可能非常适合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你