This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:已安装的 AMC1300B IC 不提供预期的放大和共模电压作为输出

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178895/amc1300-installed-amc1300b-ics-do-not-provide-the-expect-amplification-and-common-mode-voltage-as-output

器件型号:AMC1300

你好!

我们在电路板上使用六个 AMC1300B IC、用于三对电压和电流测量通道。 请查找所附电路的原理图。

我们似乎有两个问题:

1) 1) 有三个电流通道彼此完全隔离。 AMC1300B IC 在输入和输出侧的 VDD 端子处使用推荐的电容器提供+5V 电压。 保护二极管上的电压分别显示+5V 和-5V。  分流电阻器的电流电源为15A。 对于未施加的输入、输出端可获得1.43V 的共模电压、这非常接近所需的电压(1.44V)。 但是、当施加10mV (pk-pk)至250mV (pk-pk)的输入交流信号时、AMC1300B 会提供330mV (pk-pk)的差分输出信号。 结果仅被1.3V/V 倍放大、远低于8.2V/V 其他两个电流通道也显示相同的行为、我们无法找到此问题的根本原因。 我们的组件选择是否存在故障? 我们已经尝试自行更换 IC、但它没有解决问题。  

 AMC1300 Circuit for the current channel

2) 2)电压通道用于测量三相感应机器的相电压、因此每个通道的负极端子连接在一起、以形成机器的中性点。 在测试时、未连接机器。 该电路将接收660Vac (pk-pk)的输入、并且已根据为电压检测电路提供的组件值计算器 Excel 表格选择电阻器值。 为电路加电时、测量结果表明、对于所有三个 AMC1300B IC、两侧的 VDD 端子均为+5V。 未在输入端施加信号。 在测量同相输入端保护二极管的压降时、上部二极管的压降为4.88V、而下部二极管的压降为-5.1V。 对于较低的二极管对(分别为+5V 和-5V)、未观察到这种现象。 电阻器 R3上观察到113mV 的压降、输入端子上观察到62mV 的压降。 输入端子短接后、观察到的62mV 电压消失、但其他观察结果保持一致。 在正输出端子上、观察到共模电压为2.0V、而负输出显示的输出电压为800mV。 这两个值都显示与1.44V 的预期值之间存在巨大偏差。 在所有三个通道上都观察到这种行为。 我们认为、这可能是由于30uA 输入偏置电流处理不当造成的、但我们无法找到这种行为的根本原因和解决方案。 以前是否经历过类似的行为? 我们在选择组件或为其供电时是否出错?

感谢您的帮助!

HV 侧图像:


 

用于计算组件值的 Excel 文件:

电压感应电路计算器:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Isolated-Amplifier-Voltage-Sensing-Excel-Calculator-Rev-B.xlsx

电流感应电路计算器:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Isolated-Amplifier-Current-Sensing-Excel-Calculator-RevA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shravan、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  有关 AMC1300的好问题! 您能否提供更完整的原理图?  输入端的 R6、R7、D2、D3和其他类似组件是什么?  我也看不出您是如何参考电压电路的 IN-或 IN+返回到"中性"、还是参考电流测量的 I-。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shravan、您好!

    您是否可以提供更多详细信息?