This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4350:OPA4350的替代产品。

Guru**** 2682465 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4350, OPA828, OPA4192, OPA4376, OPA4388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/738828/opa4350-drop-in-replacement-for-opa4350

器件型号:OPA4350
主题中讨论的其他器件: OPA828OPA4192OPA4376OPA4388

大家好、我想知道是否有更新的组件来更新 OPA4350EA/250 OPAMP? 具有更好特性的替代组件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些特征对您很重要?  OPA828 (单通道)、OPA4320和 OPA4365 (四通道)具有更好的直流规格、但无法驱动 OPA4350所能实现的 UF 容性负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek、感谢您的回复。 我的任务是查看我们的旧设计之一、看看是否可以使用更最新的器件来更新组件。 这是一款测试和测量器件、我主要目的是改善 OPAMP 直流误差参数(输入偏置电流、输入失调电压、噪声系数)。 我们不想更改 PCB、因此我希望更换部件中会有一些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果带宽不是最关键的、请查看 OPA4376 (最大电源电压为5.5V)和 OPA4192 (最大电源电压为36V)。 我们很快还将推出最大 Vos 为5uV 但速度最接近 OPA4350但精度更高的 OPA4388 (无四通道)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗马

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis