This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B-Q1:IN+与 IN-间的基准电压

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180240/tl331b-q1-ref-voltage-at-in-vs-in-

器件型号:TL331B-Q1

大家好、团队、

很抱歉这个很基本的问题。 这是比较器的一般问题。

为了将输入电压与基准电压进行比较、 有两个电路、如下所示。

输出逻辑将在这两者之间相反。

但是、它们之间是否还有其他差异?

两者都可以正确使用?

谢谢你。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否则、两个输入是相同的;输出极性是唯一的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢、Clemens-San!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata、

    确实、在考虑您所展示的方案时没有区别。 但是、当您打算添加迟滞时、可能会有差异:

    在左侧、信号源"VG1"必须吸收来自迟滞反馈路径 R2的"扰动"。 在右侧、"VREF"必须吸收扰动。 信号源"VG1"和"VREF"在吸收扰动的能力方面可能有所不同。 例如、考虑一个高欧姆信号源。 然后、它可能在连接"VG1"和"VREF"时起作用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    非常感谢。  

    我不知道、但现在我理解了。

    在客户原理图中、他们没有迟滞反馈环路、但我将记住这一点、以便将来提供支持。

    感谢您的支持!!

    此致、

    平田