This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6555EVAL:LMH6555

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6555EVAL, LMH6555, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/738522/lmh6555eval-lmh6555

器件型号:LMH6555EVAL
主题中讨论的其他器件: LMH6555LMH5401

您好!

查找有关此1.2GHz WB 放大器布局的 LMH6555EVAL Gerber 文件和建议、数据表中没有任何内容布局和评估板文档中没有显示 Gerbers。

谢谢、

-Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    我将查看我们的存档文件以查找原始光绘文件、然后返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、  

    很抱歉耽误了时间、但我能为您获取光绘文件。 请参阅随附的文件。  

    e2e.ti.com/.../885012941_2D00_002a.zip

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    非常感谢您提供光绘文件

    一个简短的问题、想知道您是否可以提供帮助。

    当使用 LMH6555 (或类似的 DIFF_DIFF 运算放大器)放大窄脉冲(即具有高压摆率的3ns 宽脉冲)时、DIFF-DIFF 也应达到多宽才能利用 DIFF-DIFF 滚降?

    数学是如何工作的? (DIFFF2DIFF >> FIL >> ADC)?

    如果我保持差动-差动较宽、则可能需要在差动2 -差动和 ADC 之间添加滤波、这看起来不是很好。 尽管我知道该 ADC 输入端到 ADC 的输入应该足够干净、不需要任何此类滤波。

    谢谢、

    -Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    您能否澄清一下差动差动信号的"宽"值意味着什么? 您是说您应该具有多少输出电压?

    通常、您希望输出根据 ADC 的规格将满量程信号传送到 ADC 输入端。 您可能需要考虑放大器和 ADC 输入之间滤波产生的任何损耗。 我建议您至少在放大器和 ADC 之间添加一个小型抗混叠滤波器、以消除任何混叠产物。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    宽幅意味着差动2差动放大器的带宽。

    放大窄脉冲时(即具有高压摆率的3ns 宽脉冲) 那么、如何选择合适的运算放大器来确保脉冲经过、并且在转换率等方面不会降低性能、同时充分利用运算放大器的滚降。 那么、不要仅仅使用宽带宽运算放大器呢? 与运算放大器规格相比、这里的数学原理如何?

    谢谢、
    -Reza
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    抱歉、我们对此主题的回复较晚。 通常、您可以使用3 x (1/脉冲宽度)的放大器带宽的粗略经验法则、该带宽对于您的脉冲为3.3GHz。 这只是一个粗略的经验法则、因此您可以使用 LMH6555、并且由于放大器的原因、您将得到一些滚降。 如果您需要更高带宽的器件、也可以使用 LMH5401。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jacob!