This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824EVM:DRV8824EVM

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735631/drv8824evm-drv8824evm

器件型号:DRV8824EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8824

您好!

执行该软件  

软件:DRV8824EVM 和 DRV8825EVM (修订版 A) (ZIP、2398KB)  31 次访问、2014年7月14日与 DRV8824评估模块配合使用、在64位 Windows 10中工作? 请确认。

此致、

Murugavel A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murugavel、

    我刚才安装了它。 它看起来工作正常。 如果您对该评估 GUI 有任何疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang Li、

    感谢您的回复。 无法使用 Windows10 (64位)进行安装。 根据自述文件、它看起来 EVM 仅适用于 Windows XP 或 Windows 7。 请建议。

    此致、
    Murugavel A N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugavel、

    我使用 Window 10系统。

    连接到 EVM 并安装 GUI 后、我不会遇到问题。 很抱歉、还不明白这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang Li、
    感谢您的支持。
    错误屏幕如下所示。
    --------------
    错误日志文件如下所示
    平台版本信息
    Windows:10.0.17134.0 (Win32NT)
    公共语言运行时:4.0.30319.42000
    System.Deployment.dll:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
    CLR.dll:4.7.3190.0,由 NET472REL1Last_C 构建
    dfdll.dll:4.7.3056.0由 NET472REL1构建
    dfshim.dll:10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
    部署 URL:文件:///E:/Utilities/slvc502a/Application/DRV8824-25 %20EVM.application
    部署提供程序 URL: cna0222673/.../DRV8824-25 EVM.application
    错误摘要
    下面是这些错误的摘要、这些错误的详细信息将在日志的后面列出。
    *激活 E:\Utilities\slvc502a\Application\DRV8824-25 EVM.application 时出现异常。 检测到以下故障消息:
    +下载 http://cna0222673/DRV8824-25 EVM/DRV8824-25 EVM.application 失败。
    +无法解析远程名称:'cna0222673'
    组件存储事务失败摘要
    未检测到事务错误。
    警告
    在此操作期间没有警告。
    工序进度状态
    *[15-10-2018 10:38:42]:E:\Utilities\slvc502a\Application\DRV8824-25 EVM.application 激活已启动。
    错误详细信息
    在此操作期间检测到以下错误。
    *[15-10-2018 10:38:45] System.Deployment.Application.DeploymentDownloadException (未知子类型)
    -下载 http://cna0222673/DRV8824-25 EVM/DRV8824-25 EVM.application 失败。
    -来源:System.Deployment
    -堆栈跟踪:
    在 System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile (下一个 DownloadQueueItem)中
    在 System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadAllFiles()
    在 System.Deployment.Application.FileDownloader.Download (SubscriptionState 子状态、X509Certificate2 clientCertificate)
    在 System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadManifestAsRawFile (UI& sourceURI、String TargetPath、IDownloadNotification 通知、DownloadOptions 选项、ServerInformation& serverInformation)
    在 System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDeployment歧 管 Direct (SubscriptionStore 子存储、UI& sourceURI、TempFile& tempfile、IDownloadNotification 通知、DownloadOptions 选项、 服务器信息和服务器信息)
    在 System.Deployment.Application.DownloadManager.FollowDeploymentProviderURI (SubscriptionStore 子存储、AssemblyManifest& deployment、UI& sourceURI、TempFile& tempfile、IDownloadNotification 通知、 DownloadOptions 选项)
    在 System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDeployment歧 管旁路(SubscriptionStore 子存储、UI& sourceURI、TempFile& tempfile、SubscriptionState& subState、IDownloadNotification 通知、 DownloadOptions 选项)
    at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation (URI activationURI、布尔 isShortcut、String texalSubId、String deploymentProviderUrlFromExtension、BrowserSettings BrowserSettings、 String&errorPageUrl、Uri& deploymentUri)
    在 System.Deployment.Application.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivationWithRetry (URI activationURI、布尔 isShortcut、String texalSubId、String deploymentProviderUrlFromExtension、BrowserSettings BrowserSettings、 字符串& errorPageUrl)
    --从引发异常的上一个位置开始的栈末尾--
    在 System.Runtime.ExcelectionServices.ExceptionDispatchInfo.throw()
    在 System.Deployment.Application.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivationWithRetry (URI activationURI、布尔 isShortcut、String texalSubId、String deploymentProviderUrlFromExtension、BrowserSettings BrowserSettings、 字符串& errorPageUrl)
    在 System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker (对象状态)
    --内部例外----
    System.Net.WebException
    -无法解析远程名称:'cna0222673'
    来源:系统
    -堆栈跟踪:
    网址为 System.Net.HttpWebRequest.GetResponse ()
    在 System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile (下一个 DownloadQueueItem)中
    组件存储事务详细信息
    无可用的交易信息。
    --------------------------------------
    此类问题已在链接中的论坛中报告
    如这些链接中建议的那样、旧版本也尝试了位、它会出现端口错误问题。
    ----------------------------------------
    请建议。
    此致、
    Murugavel.A.N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murugavel、

    弹出窗口消息显示,请检查网络连接或联系您的系统管理员....
    你是这样做的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Wang Li,  

    此错误仅出现在 WIN 10平台中。 运行此设置缺少一些先决条件。

    您能否与您的 GUI 开发人员核实一次。

    此致

    Nanda Kumar L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nanda、

    我将尝试查找开发人员(GUI 可由合同公司完成。 因此、我不确定我们能否获得他们的支持)。
    在联系他们之前、您是否会在安装或运行 GUI 时向我显示所有错误消息? 我认为我不能要求开发人员在网络连接问题上提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nanda、

    有更新吗? 我将关闭此帖子。 除了网络连接问题之外,您还可以通过发布详细信息错误消息来重新打开它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Li、

    虽然通知是网络问题,但问题不是网络问题。 在同一网络中、我们可以安装在装有 XP 的笔记本电脑中。 此外、我们还尝试在具有不同网络的 Windows10的笔记本电脑中安装、也无法安装。  

    请建议。

    此致、

    Murugavel.A.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murugavel、

    你可能是对的。 我与其他团队成员讨论了这个问题。 我们可以尝试以下几项操作:
    1.从 www.ftdichip.com/.../D2XX.htm 下载并安装最新的 USB 端口驱动程序(2.12.28版)。
    2.连接 EVM 并打开“设备管理器”,然后找到该 EVM 连接端口。 右键单击该 COMx 端口并选择“属性”。
    3.在“属性”“驱动程序”页面中,将端口设置为与“窗口7”兼容。

    BTW、旧 GUI 是在发布 Window 10之前开发的。 因此、它可能会对 Window 10操作系统产生一些问题。 我们正在尝试发布一个新的 GUI、该 GUI 是在 Windows 10发布后开发的。 我将在新 GUI 发布时通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wang,  

    是否有任何可在 Win 10操作系统中运行的 GUI 更新的更新?

    此致

    Nanda Kumar L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nanda、

    我听说过:GUI 和新用户指南已经完成。 但是、我检查了 TI.com。 尚未更新。 让我检查一下它为什么还没有发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wang,  

    听得好。 请告知您是否可以通过电子邮件发送最新的新设置和用户指南。

    我的电子邮件 ID:nandakumar.lakkoju@arrowasia.com

    此致

    Nanda Kumar L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wang,

    已通过设置链接收到邮件。 将下载并尝试运行设置并更新您。

    此致

    Nanda Kumar L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它的工作很好。 感谢您的团队