Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA282
主题中讨论的其他器件: INA282
令人困惑的是、 为什么连接 到接地端的两个 REF1输出 会产生非常对称的过零波形。 单向电流模式如何 在 输出信号中为两个电流方向产生电压摆幅?
注意 到瞬态脉冲低于地电平>-400mV、其他 脉冲> 20V/V 电流增益 乘以分流电阻值和微伏值。 不利 的是、当输出在瞬态脉冲生成期间持续过冲/下冲时、放大器增益和分流值没有真正的数学角度。 同样、 MCU 在 ADC 输入通道上遭受负脉冲垃圾 通常会导致突然的 SAR 锁存事件 或在该过程中使 MCU 发生俱乐部化。
另一个奇怪的问题是 、 在空闲期间、Orion +24Vdc 风扇 PWM 被 A1放大、 产生>50mV 的噪声、 形状非常奇怪但对称的瞬态脉冲。 拔下风扇或 将速度控制设置为100% 占空比 A1 IDLE 输出稳定 至<7-10mV 噪声。 然而、A1 80dB@50kHz PSRR (db)抑制(图11) 并未阻止32kHz 风扇 PWM 在+24V 上运行 、从而 使 A1通过专用3V3 LDO 供电。 数据表中的 PSRR (db)在实际使用器件时似乎并不适用 相同 的建议 图。 39.图11似乎基于 无效的错误测试条件、因为在这种情况下、PSRR (db)几乎没有!
这两个问题都是 在 A1 1n 负载电容、2k 串联电阻连接到 TI 设计的 SAR ADC 时发生的。 可以采取什么措施来阻止 A1输出远低于地面、以及它为什么不像数据表中所说的那样运行、图11是事实? 是一个多层 PCB、用于在数据表 值的实验室测试期间评估 INA 器件 、如果是、为什么 图 39?