This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8358:关于 LMP8358更换 LMP8100问题。

Guru**** 2619545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8358, PGA2505, PGA2311, PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722801/lmp8358-about-lmp8358-replace-lmp8100-question

器件型号:LMP8358
主题中讨论的其他器件: PGA2505PGA2311PGA2500

您好!

  我的应用程序是会议系统。  

   我想找到一个可以替代旧组件 LMP8100的组件。

   通过 TI 的网站、发现 LMP8358具有类似的功能。

    但比较增益与频率图、LMP8100优于 LMP8358。(请参阅下面的内容)

    您能推荐更多合适的材料吗?

谢谢。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    我们需要有关放大器所需内容的更多信息、以便提出合适的建议。 这是用于会议音频吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       是的、它用于会议音频系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    您能否详细说明一下您需要什么以及为什么您觉得 LMP8358不够? 更多的带宽不一定会使器件更好、这实际上取决于您打算如何使用该器件。 由于我们没有您之前使用的器件、我想了解是什么让您选择 LMP8100、以便我们可以确定还有什么可以工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wu

    我们没有收到您的回复。 您是否找到了您的问题的解决方案? 如果您需要其他帮助、只需发布另一个回复即可。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、
    另一个注意事项是增益可编程。
    LMP8100可编程增益放大器具有1至16V/V 的可调增益、增量为1V/V、
    但 LMP8358增益可编程为10、20、50、100、200、500、 或1000。
    在我的产品应用中、LMP8100的可调性优于 LMP8358。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    您是否考虑过 PGA2500、PGA2505或 PGA2311用于此应用? 所有这些都是增益步长为3dB 或更低的音频 PGA、可为会议应用中的音频信号提供足够的带宽。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wu

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis