This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:最大程度地减小输入失调电压误差

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA139, INA190, INA169, INA181, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741654/ina139-minimizing-input-offset-voltage-error

器件型号:INA139
主题中讨论的其他器件: INA190INA169INA181INA180

最大限度地减小输入失调电压影响的最佳方法是什么。 我有一个 INA139馈入 ADC、Vo 误差使得任何低电流测量都毫无意义。 通过分流器的任何低于0.3A 的电流被读取为0 ADC 计数(即、Vo 仍然足够接近零、不会在 ADC 中注册)。 我使用的 Rs 为0.001、RL 为51k。 流经分流器的最大预期电流为45A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    感谢您考虑使用德州仪器。 我认为您可以立即探索两种选择。 一种选择是使用具有较低输入失调电压和较低输入偏置电流的不同器件。 对于此选项、我建议使用 INA190。 您可以选择切换到增益更高的电流分流监控器以降低电流、或多路复用到不同的分流电阻器。 由于0.001欧姆的分流器很小、因此您需要小心执行此实现、因为任何多路复用器的 Rdson 都可能远大于该值。 对 INA139应用的共模是什么? 我将与我的同事协商、看看我是否可以向您推荐任何其他选项来克服这种输入失调电压障碍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    共模范围为22-28V。 感谢您的建议。 我们可以轻松地摆脱增大分流电阻并调整 RL 以使 Vo 保持一致的问题。 对于这个已经存在的设计、我们可以看看引脚兼容的替代产品、例如 INA169、但是对于 INA190、我们希望不必重新设计电路板。 如果您还想了解其他任何内容、请告诉我、即使它是不兼容引脚的替换器件、也可以在需要重新设计电路板的情况下进行替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    很抱歉耽误你的时间。 我们没有引脚兼容的器件替代产品。 我们只有10个器件采用 sot-23封装、几乎所有这些器件都具有类似较大的输入失调电压。 INA180和 INA181是在该特定封装中具有更低输入失调电压的唯一器件。 但是、这些器件将无法处理28V 的共模电压、因为其最大值为26V。 因此,我现在唯一可以提出的建议是我在上面所作的建议。