This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:DRV595的应用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737461/drv595-the-application-of-drv595

器件型号:DRV595

大家好、

我的客户希望使用 DRV595驱动 Atlas 系统中的 TEC。 请帮助回答以下问题:

系统中有两个5W TEC、电源电压为12V。 DRV595可以驱动两个 TEC 吗?

2.适用于数据表中的 LC 滤波器设计

1) 1) C1和 C2的 ESR 要求是什么? 我们可以使用陶瓷电容器吗?

2) 2)电感器的要求是什么?   例如 DCR。  如何选择电感器。 TEC 的开关频率和功率决定了 TEC 的选择吗?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tracey、
    陶瓷电容器可用于输出滤波器。 越差、ESR 越低。 电容额定电压通常应大于1.8*PVCC。
    具有更高 DCR 的电感器成本更高、功耗更低、效率更低。 DRC 越低越好。 请确保额定电流高于最大输出电流。
    我们有一个用于音频放大器应用的 LC 滤波器、我认为它应该适用于此应用。 www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shawn,
    只需确认一个信息:
    1.在 DRV595中、有两组输出 P/N、设置 P/N 的任何人能否支持一个具有12V 电压的5W Tec?
    2、电流规格±4A 用于一个输出 P/N、或者需要连接两组 P/N?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    两个 OUTP 需要连接在一起、两个 OUTN 也需要连接在一起。 请参阅数据表中图13中的参考设计。 因此、该放大器支持一个差分输出。 数据表中的所有数据都适用于此应用。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    非常感谢您的回复!

    客户反馈 PVCC 中的耦合电容器、因为他们只能使用 MLCC 电容器、因此最大电容器值为10uF。

    那么、对于5W 的应用、您能否帮助推荐使用最大10uF 电容器的耦合电容器设计?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    我们通常建议客户使用大于100uF 的电容器进行 PVCC 去耦-较低值的电容器会导致电源产生更大的纹波。 对于较低输出功率的应用、只要可接受纹波电压、电容器值就可以更低。 有关 PVCC 电容器选择、请阅读以下应用手册: www.ti.com/.../slyt199.pdf
    www.ti.com/.../slta055.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shawn,
    由于 PCB 尺寸限制、客户考虑并联两个 TECs 并使用一个 DRV595。
    此解决方案是否可行?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    基本上、您可以这样做、但需要注意以下几点。 请确保并联负载大于1.6欧姆(这是建议的最小负载阻抗)、 且输出电流小于7.5A、以避免 OC 故障。  负载阻抗较低时、效率 较低。  请在 PCB 设计过程中高度重视热性能。

    此致、

    郑少文