This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901在启动时出现故障

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720662/lm2901-lm2901-failure-when-startup

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: LM2903

尊敬的 TI:

   当使用 LM2901时、发现一些器件出现故障。

   故障发生在 PCBA 启动时、故障器件 PIN2阻抗与 GND 为200Ohm、正常器件 PIN2阻抗与 GND 为无穷大。

   原理图设计如下所示、 什么原因会导致 LM2901损坏?

   谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    由于并非所有电压都是在启动时定义或稳定的、因此很难确定启动问题。

    危险:这是一个离线电源、您无法将"接地"线路接地。 您必须使用线路隔离变压器。 我得说这一点。。。

    我将获得启动操作的示波器截图、以查看比较器输出、+20V 电源和引脚4 (-IN)。  将比较器引脚12处的示波器接地。

    LM2903的输入和输出不包含 ESD 钳位、因此它们对负向瞬态敏感。 引脚上小于-0.3V 或大于36V 的任何瞬变都可能导致损坏。

    我确实看到的一点是、S8550晶体管的额定 VCE 仅为最大20V -您已经处于20V、因此任何较大的瞬态都可能导致它们击穿。 您可能需要考虑使用较高电压的晶体管(>50V)。 如果它们制动、任何 Q1瞬态都将直接进入比较器输出。

    我认为、监控几个具有范围的启动事件将揭示这些问题。 很难分辨出仅仅是一个原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    客户想知道瞬变是小于-0.3V 还是大于36V、LM2903会损坏多长时间?
    根据客户的设计和电流现象、IC 是否更有可能因过压而损坏?
    谢谢!

    此致!
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    正如 Paul 已经说过的:"任何引脚上小于-0.3V 或大于36V 的瞬变都会导致损坏。" 这里的"任何"都意味着、即使只有一个瞬态超出这些限值、也会造成损坏。

    您是否进行了 Paul 推荐的测量? 您实际上应该执行这些测量! 您的电路出现问题、您需要找出问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您是否已经进行了测量?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai:
    客户自行测试、不会再次出现故障。