This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4532:查看上述电路设计是否合理?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739288/ths4532-looking-at-the-above-circuit-design-is-reasonable

器件型号:THS4532

降级:

客户希望使用 THS4532实现单信号到差分信号。 在下图中、A 是一个正弦信号、中点为2.5V 峰间值300mV。 A+、A -希望获得一个中点为2.5V 峰间值为1V 的差分信号。 请帮帮我们。 查看上述电路设计是否合理?

THS4532选择是否合理、是否有更合适的芯片? 需要2个差分放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    数据表的图98显示了如何继续。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    这是否解决了您的问题? 请指明。 您的电路不平衡。 R1应为0欧姆、对于2.5V 基准电压、R13和 R14应为604欧姆、其中的 Thevinin 相当于另一侧的302欧姆。

    此致、

    肖恩