This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 纳伏范围放大器

Guru**** 2849610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1642, OPA1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740215/nanovolt-range-amplifier

主题中讨论的其他器件:OPA1642OPA1611

大家好、

         我需要使用运算放大器 opa1642放大毫微电压。 这是针对泄漏电流(传输线路中的悬架绝缘体)监控应用程序。请建议我提供一些信息以进一步操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subash、

    直流还是交流?

    您能否显示原理图或您的电路?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    您是否需要测量单纳伏电压或纳安电流?

    仅由于输入电压噪声、使用运算放大器本身就几乎不可能进行纳伏电压测量。 我们的电压噪声最低的运算放大器 OPA1611具有1.1nV/rtHz 的电压噪声密度、该密度已经超过您的相关信号(即使在考虑相关的输入频率范围之前)。

    为了达到所需的低噪声水平、您必须使用一对匹配的低噪声 JFET (例如 IFN146)和一个运算放大器(例如 OPA1611)构建一个混合运算放大器。 Bob Cordell 在 这里对此类电路有一个很好的应用手册。 旧的 Agilent 34420A DMM 中也使用了类似的电路、第三版《电子艺术》中对此进行了详细介绍。 一些搜索应查阅该 DMM 的维修手册和原理图以供参考。 此级别的直流精度在电路设计和构造中需要非常小心、并且可能需要自动校准以确保一致的直流性能。  

    相比之下、使用配置为跨阻放大器的 FET 输入运算放大器进行纳安级电流测量非常简单。  

    正如 Kai 提到的、如果您有更多有关您的应用的信息或原理图的草图、请包含这些信息、因为我们可以为该特定应用建议解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

         它实际上是交流60Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander Davis、
    感谢您的详细解释。 实际上,我们从绝缘体端获取输出。 例如,如果泄漏电流在绝缘体上流动时为1mA,则我们从同一绝缘体的两个端子获取输出。 根据电阻率、面积和长度、我们将获得一些毫微电压、因此需要放大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subash、
    如上所述、我们没有适用于纳伏级放大器的运算放大器或参考设计。 有一些资源(上面链接)可以帮助解决方案、但如果可能、最好的解决方案可能是购买已实现此功能的现有商业产品(例如高端 DMM)、因为这种性能水平很难实现。