This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:有关跨阻放大器应用的一些问题

Guru**** 2546100 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739095/opa847-some-questions-about-the-transimpedance-amplifier-application

器件型号:OPA847
主题中讨论的其他器件: OPA858

您好、先生、

我的雪崩光电二极管反向电压为250V 和4.4pf 电容60A/w 响应度、输入光上升时间为6-7ns (50至60MHz 带宽)

对于这个输入、OPA847是合适的、或者不适合、如果在 TI 有任何其他好的器件、请 推荐使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veerababu、

    数据表的图3显示了推荐的 TIA。 您能否向我们展示您计划构建的电路原理图? 所需的互阻抗是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、veerababu、

    我还建议查看 OPA858、因为它是一款更新和更高带宽的器件。

    此致、

    肖恩