This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:使用 OPA615的快速脉冲正极检测器

Guru**** 2680615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA615, DEM-OPA-MSOP-1A, TINA-TI, DEM-OPA-SO-1C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737331/opa615-fast-pulse-positive-detector-using-opa615

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件: DEM-OPA-MSOP-1ATINA-TIDEM-OPA-SO-1C

我正在尝试构建数据表中的图48中列出的正峰值检测器。 我使用了评估板、但它不起作用、我想知道是否有人实际构建了评估板、并尝试查看它是否可以检测正峰并保持它。 此外、OP615的封装不附带引脚配置。 我已经使用了两块板、但仍然没有得到任何东西。 我将电路移动到试验电路板、但我的输出似乎只是跟随输入、即使我使用27pf 电容器、也不会出现任何保持。  下面是我针对两个试验波(方波/正弦波)的输出。 此外、有人可以帮助我正确地为快速脉冲检测器连接评估板、因为没有连接方式的方向、只查看评估板的数据表会让人感到困惑、因为它仅限于此 提供了引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Orwell 欢迎观看 E2E、

    您使用的是哪种类型的二极管、所需的保持时间是多少? 我建议您先在 TINA-TI 中构建一个工作电路、然后再花时间和金钱将其整合到 PCB 上。  请查看 OPA615数据表的第3页、了解评估板中引用的引脚排列。 您是否使用 DEM-OPA-MSOP-1A? 这不是一种完美的适配、但您可以切断引脚3和保持电容器之间的线迹、并将其焊接在一个散射二极管中、可能需要使用细线。

    下面是一个可帮助您入门的仿真。 e2e.ti.com/.../2337.OPA615PeakDetector.TSC

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用数据表中建议的原理图-图48。 这种电路以前曾在一些已发表的文件中使用过、所以我不担心它是否起作用。 我使用的电路板是 DEM-OPA-SO-1C、我已经尝试过两块电路板和两块 OPA515s、并且获得了任何输出。 当我移动到试验电路板时、输出就在那里、但正如您看到的、它似乎只是采样并跟随输入、并且根本没有发生保持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orwell、

    尝试此电路:

    e2e.ti.com/.../orwell.TSC

    您可能还需要查看此主题:

    e2e.ti.com/.../718099

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我正在尝试该电路、但您能告诉我 OPA615上的 SHINP 和 SHINM 引脚是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orwell、

    "SHINP"和"SHINM"代表"S/H 输入+"和"S/H 输入-"。 根据数据表的图48、这些是引脚10和11。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orwell、

    这是否解决了您的问题?

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我有一个类似于我所需的输出,但我不明白为什么它有这么多的纹波,而且我也不能说明下图所示的直流偏移。 能不能帮助我了解如何导航。

    有时、与后一幅图类似的电路振铃显示我不知道问题是什么、并且直流偏移也会随该给定电路的频率而变化、因此我可以如何进行导航

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可能是因为电容器没有足够的时间通过正弦波输入进行衰减? 和 Kai 的仿真一样? 这可能会导致较大的偏移。 也许可以尝试具有低占空比的较低频率方波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orwell、

    OPA615是一款速度非常快的芯片、您需要使用 HF 技术使其正常工作。 入职不会产生良好的效果。

    另一个问题是布线。 对于输入信号、您应该在 OPA615的输入端使用50R 驱动器、50R 电缆和50R 终端电阻器。 输出也是如此。 此处还应使用50R 技术。 将50R 串联端接电阻直接安装在 OPA615的输出端、并通过50R 电缆将输出信号连接到50R 示波器输入端。 数据表的图45、47和48显示了我的意思。

    参考 Sean 提到的内容:为了使输出信号衰减更快、可以将电阻与 C1并联安装:

    Kai