主题中讨论的其他器件: OP07
您好!
我的一位客户正在测试 TLV07 、以测量光伏逆变器系统升压级中的直流总线电流。
原理图如下所示。 Ipv1 连接到 TL074。 TL074 构成电压跟随 器、TL074的输出连接到 C2000的 ADC 引脚。
它可以在正常温度下正常工作。
但在70-80C 时、Ipv1将为-12V、TLV07引脚2电压为0V、引脚3电压为-10V。
此时、升压转换器将被关闭、并且它们不应存在流经分流电阻器 RP104的电流。
冷却电路板后、此现象仍然存在。
重启后、该现象消失。
故障率为4.1%。
请提供任何想法吗?