This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD193:TIPD193

Guru**** 2513305 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD193, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718436/tipd193-tipd193

器件型号:TIPD193
主题中讨论的其他器件: INA326

我在一个 PCB 上实现了两次 TIPD193参考设计。 我使用本地5V 电源器件 LP2951ACM。

问题是、通道在启动时通常在 INA326的输出端施加5V 电压、即使传感器值也会有所不同。

我对其进行了调整、使其适用于热敏电阻、因此电阻范围是不同的->传感器10k。

R1 = 392k

R2 = 330k

C2 = 482pF

R3 = 270

有时、电源切换有助于使器件恢复正常工作、或断开传感器并重新连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您可以共享您的原理图吗? 您如何偏置热敏电阻?

    您是否验证了与传感器的连接的完整性? 如果连接不稳定、则如果接地偏置电流路径中断、这可能会导致输出漂移到电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我使用 REF200U 进行偏置。

    我有用于连接的终端块、这很好。

    e2e.ti.com/.../Temp_2D00_Measuring_2D00_Board_2D00_SCH_5F00_20180504.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    简而言之、原理图中显示的值与您发布的值完全不同。 正确的值是什么? 如图所示、INA326以1000的增益运行。 这意味着即使电压非常小、也会导致器件在其中一个电源轨上饱和。 我看到的另一个问题是、如果您使用了介电温度系数较差的滤波电容器、例如 X5R、那么电容器温度的极小波动会引入额外的偏移误差。

    在高增益高阻抗配置中、磁通污染导致的准线性泄漏路径也成为一个主要问题。 您是否已正确清洁电路板以去除多余的助焊剂残留物?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的更新。

    我们确实在不同温度范围(通常在0...50或-20...100摄氏度左右)下对 PT100和热敏电阻的不同配置使用 PCB。

    该原理图包含高增益 PT100设置的值/热敏电阻设置的增益为-1.79、因此非常小。

    PCB 上确实有 X7R 电容器。 PCB 完全由 PCB 制造商生产、我们仅焊接4个器件、以适应第一篇文章中列出的传感器/温度范围(使用 SMD 推文焊接器)。 您是否认为磁通污染也可能是该小区域的问题?

    您提到了电源轨上的饱和。 如果传感器信号稳定、它是否无法从饱和状态恢复?

    是否可能需要延迟电流基准启动? (只要未连接传感器、我就不会测量问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、
    我对该问题进行了一些测试/测量。
    当我启动并正常工作时、我只需测量 R1、输出达到5V。
    然后、我可以通过断开传感器 GND 几秒钟来"修复"它。

    电压:
    PIN7 -输入电压:4.98V
    引脚3 - V+:1V
    PIN2 - V-:0.028V
    引脚1 - R1_2:0.17V
    PIN8 - R1:1.12V
    引脚5 - R2:1.55V (正常)/5.48V (故障)
    PIN6 -输出电压:1.6V (正常)/4.98V (故障)

    谢谢、此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    鉴于这些组件焊接在 IC 引脚附近、磁通量仍然可能会产生问题。 我仍然建议彻底清洁电路板、以确保安全并排除这种情况。 考虑到器件周围使用的高电阻、您尤其容易受到感应泄漏电流的影响。

    如果我理解正确、似乎您说电路板正常工作、直到您在 R1处测量、对吧? 您是测量 R1上的电压还是相对于接地的电压? 我不希望器件像您描述的那样发生闩锁、但根据您的仪表、您可能会在应用仪表或在其中一个内部放大器上引入稳定性问题时改变电路。 但是、当拆下仪表时、这不应持续存在。

    您还应该无法测量 R2上大于电源电压的电压、因此这会导致我相信系统中正在发生的与接地连接有关的其他事情。

    此问题是否在配置为 PT100传感器的电路板中出现、或者仅适用于低增益热敏电阻配置? 热敏电阻通常是两线制器件。 考虑到负输入的接地通过端子块、您如何连接热敏电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我们在一个 PCB 上有一个12通道的旧器件、有人告诉我、该器件也会发生错误-它们只是进行了一些上电周期。

    我从另一个项目中获取了两个器件、每个器件都有3个板(6个通道)用于测试 PT100/热 敏电阻-这些器件也很新、因此我们没有太多经验。

    我确实找到了另一个板、该板上出现了可疑的错误。

    到目前为止、所有出现此错误的电路板都连接了热敏电阻。 热敏电阻通过3线制连接方式连接为 PT100 (两根线连接到热敏电阻的一个引脚、一根线连接到另一个引脚)。 我们的电缆长度在1...5m 以内。

    错误发生在上电时-如果它只是在我测量它时,我不会考虑太多

    ->那么该通道卡在5V!

    正如我说过的、有时循环通电会有所帮助、有时甚至不会。 始终帮助我断开传感器 GND 连接。

    另一方面、当我在 R1上测量时、所有未显示误差的电路板都不会发生误差。

    我还尝试清洁 PCB、首先看起来更好一些。 但是、然后我将设置移到了另一个工作空间、现在可以看到它有时会出现错误。 我没有某种特殊的 PCB 清洁溶剂。 我订购了一个、并将在明天与它们一起测试。

    非常感谢您的建议。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我认为我们需要不断挖掘、以发现此问题的根源。 彻底清洁电路板后、您是否有机会进行测试? 您是否尝试在发生故障的电路板上进行了 ABA 交换? 也就是说、由于这些电路板中只有一部分发生故障、 如果您将故障电路板上的组件更换为已知正常电路板上的一个组件、并将可能故障的器件放置在已知正常电路板上、这将有助于缩小器件问题或电路板问题的范围。 您可以尝试对热敏电阻执行相同的操作。

    根据您在上面发布的数据、输出似乎是唯一显示错误值的节点、对吧? 这是一个有趣的现象、因为它意味着电流源至少按预期运行、并且意味着与接地确实有良好的连接、这让我更怀疑一些电路板与增益电阻器之间存在间歇性连接、 还是存在通量污染问题。

    只要一切都保持打开、断开并重新连接传感器的接地端是否就能解决问题? 执行此操作后、我会尝试让一个单元运行几个小时、以查看输出是否发生了漂移。 如果这最终与过度泄漏相关、有时可能需要一段时间才能显现出来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    正如我在上面写的那样、R2的值也是错误的-高于电源电平。 这正是 我对它感兴趣的地方。 我不确定是否在启动期间发生了什么情况。

    该值被卡住、看起来很稳定。 我让它运行一整天、从误差中恢复、并且值是稳定的(仅由于温度升高而发生了一些变化-输出端的值下降了大约0.2V)。

    我不确定更换部件是否合适-因为您仍在考虑泄漏电流。 我是否可以移除 R1/R2/C2 (我们用手焊接)-电路板的其余部分是作为系列制造的。

    是的、当我断开 ANE 时、只要电路板仍通电、就重新连接传感器的 GND、从而使输出恢复正常值。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我不确定此配置到底会发生什么情况。 您能否尝试在启动期间以及在您如前所述断开传感器接地后、使用示波器测量输入滤波器电阻器的两侧? 如果您可以针对发生故障的电路板和不发生故障的电路板收集此信息、则可能有助于缩小问题范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter

    您是否能够按照 Zak 在上一篇文章中所述进行测量、或者是否能够解决此问题?
    如果您需要其他帮助、只需发布另一个回复即可。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    很抱歉、没有回复太长。

    我被转移到另一个项目中、没有找到更多的时间来研究这个项目。

    我 能够将 PCB 更换为另一个、并使用了另一个传感器(5k 电阻而不是10k)。 因此增益电阻器更小。 此 PCB/传感器设置 现在可以工作、并且该项目不会升高。

    我仍然想了解 PCB/ 10k 传感器的其他设置为何无法正常工作-但这需要一些时间。

    此致、

    Peter