This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:-标记问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/738796/ina118---marking-issue

器件型号:INA118

您好!

MPN:INA118UB

Farnell 编号:1212405

我们的链接: uk.farnell.com/.../1212405

 

客户收到此零件。

接收器件的标记为 INA118U K.

BUR 根据数据表、标记应为 INA118UB。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina118.pdf

请参阅第22页。 器件标识。

因此,“B”在接收的零件中缺失。 这里有“K”。

因此、客户询问该部件是否正确、K 的含义是什么?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanth

    是否可以获得标记的图片?
    我看了我在这里看到的几个标记、这些标记与您描述的不符、但我的部件相当旧、标记可能已更改。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanth

    跟踪封装标记... 根据规格、等级标记"B"通常不在 U 旁边、而是靠近器件的引脚1端。 K 可能是组装地点、但我希望 U 和 K 之间有一些空间

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanth

    这是否回答了您的问题? 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis