This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482的替代器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482, OPA379, OPA376, LMP7721, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720796/lmc6482-the-replacement-device-for-lmc6482

器件型号:LMC6482
主题中讨论的其他器件: OPA379OPA376LMP7721OPA388

大家好、

我的应用如下:

输入信号是 nA 级电流。 LMC6482的输入电流、LMC6482用作跨阻放大。 然后是的输出电压

LMC6482是 ADI 公司的一家运算放大器 LT6000的输入。   LT6000用作同相 放大器。  LT6000的数据表附在附件中。

LT6000的输出电压输入到 ADC。 我的电路系统的 VCC 为3.3V。

现在、我想找到一个可同时替代 LMC6482和 LT6000的运算放大器。 因此、我认为 ibias 应小于 LMC6482、偏移电压应小于 LT6000。

我需要最小的封装、因为我的电路板  面积非常小。 我需要的运算放大器应为2个通道。 如果 TI 没有 双通道运算放大器、您能否确认是否存在

您有一个通道、并且封装非常小、可以同时替换 LMC6482和 LT6000?

e2e.ti.com/.../600012fa.pdf



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4674678、

    如果您为每个运算放大器指定最小带宽、静态电流等最关键参数、以缩小选择范围、这将非常有帮助。 对于最低 IB 运算放大器、没有双选件。 您需要更换 LMC6482 (最大 Iq 为1.4mA)和 LT6000 (最大 Iq 为16uA)、但它们在速度方面存在很大差异电流消耗(100倍)、静态电流和速度是否重要?
    如果我不想全面了解您的选择、我建议您查看与 LMC6482采用相同封装的 LMP7721、但最大 IB 分别为20fA 和最大 Vos 180uV Vs-a-vis LMC6482 IB 分别为4pA 和750uV。 同样、请检查 Iq 仅为3uA 且采用 SOT23-5封装的 OPA379 -第二级的 Vos 不如第一级的偏移。 如果 IQ 不重要、但 Vos 实际上很关键、请查看 OPA388或 OPA376 (分别采用 SOT23-5和 VSSOP 封装)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:
    感谢您的回复。

    Q1:LMP7721的封装为两种较大的封装。 是否有任何其他更小的封装器件、可以替代 LMC6482和 LT6000?
    OPA379的偏置电流为50pA。 它高于 LMC6482。 OPA388的偏置电流也高于 LMC6482。

    Q2:对于 OPA376。 我无法从图11中获取偏置电流。 我想知道 OPA376在温度为时的最大偏置电流
    在-20C 和+50C 时。 因为我们的产品将在-20C~+50C 温度下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    可以继续帮助我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查以下部件、但它们中没有一个是小型封装:

    OPA376数据表中的图11显示了温度范围内的典型输入偏置电流; 由于25°C 时的典型 IB 为0.2pA、输入偏置电流由 ESD 保护二极管的反向偏置泄漏引起、因此它每10摄氏度增加一倍。 因此、在50°C 时、典型 IB 电流将为:0.2pA*2^2.5 =~1.13pA。  在最终测试中、我们不会在整个温度范围内测试输入偏置电流、但在50°C 时、我预计最大 IB 小于10pA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4674678

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis