This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:有关 XTR305的 GND 控制

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740639/xtr305-gnd-confusions-about-xtr305

器件型号:XTR305

尊敬的团队:

这些 GND1、2、3、4意味着... 是否有任何差异、以及是否需要对其进行隔离?

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、
    似乎每个接地端都已编号(类似于不同电阻器或电容器的编号方式)、但所有接地端都应连接到同一接地网。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    我认为这将表明 XTR305能够承受这些接地之间的一些共模噪声。

    在第6.5节中、您将找到以下条目:

    "抑制 GND1和 GND2之间的电压差、RTO -> 130dB"

    图35和36还表明 GND1和 GND2不一定相同。

    GND2和 GND3不需要与 GND1 (以及彼此!)相同 因为 GND2由仪表放大器(IA)感应、而 GND3是电流源(IIA)的远程接地。

    但请注意图片中标记为"GND1"的两个接地点:它们必须相同。 :-)

    XTR305是一款非凡的芯片...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis