我需要构建一个增益为100mA/V 且驱动能力为+-200mA 的 V -> I 转换电路。 频率要求不高、2kHz 带宽就足够了。 然而、此电路需要在宽范围的电阻和电感负载下运行。 电感范围为0至100mH、电阻为0.1R 至500R (请了解+-15V 电源轨将在较高电阻下限制电流)
我的交流分析有点问题、我一直在尝试通过 https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-3中的指南 来计算相补角。
但是、我不太确定断开反馈环路的正确位置、尤其是 Howland 电流源也具有正反馈。
我已附加了我的 TINA 仿真。