This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:RCV420 4-20mA 至5-0V 转换

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734836/rcv420-rcv420-4-20ma-to-5-0v-conversion

器件型号:RCV420

我需要将4-20mA 转换为0-5V。

我参考数据表(图12。 4-20mA 至5.0V 转换)

我想问一下电路的连接。
1.PIN3-悬 空?
2. PIN4是接地还是连接至-VDD?
3、是否可以将 PIN14输出端连接到20k 电阻器接地端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 RCV420数据表中的图10和图1、了解连接的清晰度。 附件是您可能会发现有用的附加应用手册。

    如果情况仍然不清楚,请告诉我。

    e2e.ti.com/.../sbva004.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考图10和图1后,在图12中,PIN4连接的-VDD 对吧?

    我仍然不明白

    1.PIN3-在图12中浮动?

    是否可以将 PIN14输出端连接到20k 电阻器接地端? (能否从  OP 泵0.25mA?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅图1和图12。
    两者可以实现相同的目的吗? 您的建议是哪一个?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如果您希望使用单电源电压为 RCV420供电、您可能需要查看此应用手册:

    www.ti.com/.../sboa023

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中可以看出、+/-15V 电源的输出规格最小值为10V、IO=+10mA 时的典型值为12V、-5mA。 因此、在12V 和 GND 电源上、您需要针对5V 至7V 的数据表规格进行设计。 不确定您想要什么、但如果您希望接近0V 至5V 输出、差分放大器和良好的单电源运算放大器会更好。 RCV420实际上用于双电源操作、以实现良好的接地参考输出摆幅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis