This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:使用 INA114BP 测量应变仪

Guru**** 2693475 points

Other Parts Discussed in Thread: INA114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739650/ina114-strain-gage-measurement-using-ina114bp

器件型号:INA114

大家好、

我们尝试使用 INA114精密放大器测量应变仪的输出电压。  应变计以惠斯通电桥的形式连接、连接330欧姆电阻(应变计 Rg = 350欧姆)、应变计的激励电压为双极(+/- 5伏)和(+-12伏至放大器 IC)。 惠斯通电桥上的电压作为放大器 IC 的信号输入。 可寻址条件下的信号电压为0伏、当我们压缩应变仪时、放大器的输出电压应介于(0至10)伏之间、  但是 、我们在毫米波传感器上看到的放大器输出电压介于(+11至-11)伏之间、与特定的电阻值相比、它不会保持稳定。  

因此、我们无法弄清这里的问题、我们的假设是放大器 IC 的增益可能会增大该问题。 如果我们能够了解确切的问题和解决该问题的方法、那将是很棒的。

谢谢

Dinesh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dinesh:

    您是否正确连接了 REF 引脚? 增益设置是否过高?

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我要感谢你的答复。 实际上、主席先生、由于我们有一个定制的 PCB 用于传感器的信号放大、不幸的是、我们没有放大器 PCB 的任何图解文件。 据我们所知、在我们检查 PCB 时、在 PCB 板上 Rg 为1000 Ω、根据数据表、将 PCB 上的 INA114 IC 所需的增益设置为大约50。

    由于我们不了解该 IC 的大部分特性以及增益、并且我们对这些特性不熟悉、因此下面是我们尝试检查毫米波传感器的值。下面提到的值与通用值相关。

    V+= 12伏
    V0 = 0.7伏
    V-=- 12伏
    VIN+= 0伏
    VIN-= 0伏
    VREF = 0伏

    如果您能通过提供任何解决此问题的方法来帮助我们、那将是非常棒的。

    谢谢
    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请考虑观看以下有关运算放大器的培训、该培训也适用于仪表放大器的大多数领域。
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
    还可以考虑下载和使用仪表放大器共模电压计算器、以查看可在线性区域中操作 INA114的位置。
    www.ti.com/.../INA-CMV-CALC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是仅在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis