工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
如 上一个问题中所述
我正在尝试补偿 HOWLAND 电流源、该电流源必须能够驱动 电感范围为0至100mH、电阻为0.1R 至500R 的各种线圈、自然频率大约为100Hz。
我还了解各种运算放大器直流性能特性如何影响输出精度。
我在一定程度上了解线圈的时间常数、电源轨将限制可能的带宽。
假设这些参数是固定的、那么在选择运算放大器时、我应该查找哪些关键交流参数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
如 上一个问题中所述
我正在尝试补偿 HOWLAND 电流源、该电流源必须能够驱动 电感范围为0至100mH、电阻为0.1R 至500R 的各种线圈、自然频率大约为100Hz。
我还了解各种运算放大器直流性能特性如何影响输出精度。
我在一定程度上了解线圈的时间常数、电源轨将限制可能的带宽。
假设这些参数是固定的、那么在选择运算放大器时、我应该查找哪些关键交流参数。
您好、Hugh、
我确信您知道 、必须在分析稳定性时考虑 OPA4192运算放大器、LME49600缓冲放大器和复数负载阻抗。 每个电路部分都有其导通 增益/相位、必须在整个频率范围内知道。 对于 OPA4192和 LM49600、需要开环增益/相位(AOL)和开环输出阻抗(Zo)。 使用带宽更高的运算放大 器切换 OPA4192可能会也可能不会影响相位裕度。 实际上、环路中两个放大器的 Aol 和 Zo 特性随频率的变化而变。
OPA4192是一款精密运算放大器、其仿真模型精确模拟 Spice 仿真中实际器件的 AOL 和 Zo。 LME49600由 TI 的一个音频产品部门生产、因此我不确定其仿真模型与仿真器件真正的 AOL 和 Zo 特性的紧密程度。 Spice 模型文档中的注释往往指示 该模型仅对 少量参数进行建模。 您知道负载的特征、这对于准确分析来说是肯定需要的。
到目前为止、各种 TI E2E 论坛的支持将在假日期间降至最低。 如果您确实提交了有关您的应用程序的更多信息、则很可能会在讨论恢复之前的几周内完成。 感谢您的理解。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好、Hugh、
我只知道您的应用情况很少、并且假设必须使用 LME49600和 OPA192、我将从该电路开始:
C2是一个相位超前电容、可恢复整个电路的相位裕度。 如果没有该电容、电路将变得不稳定。
该方案的缺点是、信号必须通过三个运算放大器运行、并且每个运算放大器都会增加其传播延迟时间和相移。 因此、必须选择一个相当高的 C2来保持电路稳定。 结果是总体带宽非常有限。 一种更好的方法是仅使用一个高输出电流运算放大器、并构建经过改进的传统 Howland 电流泵。 TI 拥有许多非常出色的高输出电流运算放大器。
顺便说一下、为什么不省略 U3? 这并不是真正必要的。
Kai