This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:LMH7220迟滞

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/738580/lmh7220-lmh7220-hysteresis

器件型号:LMH7220

您好!

LMH7220数据表第20页的迟滞示例描述了典型的单端比较器拓扑。

对于相同的输入拓扑、但对于 LVDS 差分输出、如何连接迟滞反馈?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:

    本应用手册介绍了如何继续:

    www.ti.com/lit/ug/snoa478a/snoa478a.pdf

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您的回答。

    为什么我在两个输入上都需要滞后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:

    以保持对称。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的应用中、同相侧连接到基准、而反相侧是变化信号。
    如我所见、仅基准输入中需要滞后。
    在本例中、我是否需要在两个输入端都使用迟滞?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aramis、

    输入为单端输入、因此迟滞反馈只需来自其中一个输出。

    从同相输出(Q)到同相(+)输入、

     或者、

    从反相输出(/Q)到反相输入(-)。

    但不能同时使用!

    因此、标准的磁滞理论和公式适用。 但是、LVDS 输出会使事情变得复杂。 请记住、LVDS 输出在1.2V (1.0375V 至1.3625V)附近具有±325mV 的摆幅、因此在计算中必须将这些数字用于输出 VOL 和 VOH。

    有关迟滞的更多信息、请参阅有关比较器的 TI 高精度实验室(第14.2节):

     TI 高精度实验室-运算放大器:比较器应用