主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LMP2011、 LMP2012、 OPA191、 LMP2021、 、 LMP2012QML
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
LMP2011 PSpice 模型似乎无效、因为仿真与数据表不一致。
数据表规格在2.7V、VCM=1.35V 时的增益裕度和相位裕度。 但是、在该偏置电压下、运算放大器模型无法正确仿真、请参阅下文。 (输出与电压跟随器单位增益配置中的输入不相同,如果我在该偏置条件下评估增益和相位裕度,则在1Hz 时增益低至-160dB 时会出现问题)
如果先前建议器件不能在高于 VCM=VDD-1.8V 的电压下运行、则如何在数据表中指定相位裕度和裕度。
我们还在 VCM=1.65V 时测试了3.3V 电源下的器件、这些器件正常运行、但仿真模型也在此处失败。
如果 VCM 更低(<VCM <VDD/2) the simulation model works but phase margin is somehwhat worse than spec. 更像是8.8dB、42度。
您是否拥有更符合数据表和实际器件要求的更好 PSpice 模型?
Mike