This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:与 THS6212相对应的接收器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6212, THS4541, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737302/ths6212-receiver-counterpart-to-ths6212

器件型号:THS6212
主题中讨论的其他器件: THS4541LMH6554

我们正在设计变压器隔离式差分工业通信、并查看用于发送器侧的 THS6212线路驱动器。 这将是一个标准双绞线100欧姆阻抗。

THS6212是否具有用于接收器侧的对应器件? 如果不是、您能否建议我们在接收器侧使用哪一个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为我们没有与 THS6212相对应的专用接收器端、但我们当然可以推荐适用于您的应用的器件。

    您知道接收器输入端的最大信号频率和预期的信号摆幅吗? 此外、差分双绞线100欧姆阻抗将持续多长时间? 另一件事是、您计划在接收器输出端实现差动到单端还是保持差动端?

    对于启动器、您可以查看 THS4541或 LMH6554、它们应在 THS6212的接收器侧工作。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们找到了一个器件。 感谢你的帮助。