This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:输入阻抗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719511/onet8551t-input-impedance

器件型号:ONET8551T

您好!  

我想在光学接收器中使用 ONET8551t 进行研究。  

为了查看我要创建的封装是否起作用、我想创建一个具有电压至电流转换器(基于 BJT)的小型 PCB。 因此、我可以发送一些电压信号(来自 AWG 的 PRBS)、并看到我的 PCB 和键合使我能够以所需的频率运行。  

我在数据表中看到 TIA 级的输入阻抗没有值。 因此、我无法匹配 V2I 转换器以实现最大功率传输。  

处理这一问题的最佳方式是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您使用某种类型的电流镜结构将电流从 BJT 收集器发送到器件中、那么我不会担心自己是否实现最大功率传输。 这些器件旨在通过二极管以高输入阻抗运行、该二极管与晶体管非常相似。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在这种情况下、请确保基于 BJT 的 v2c 转换器的输出阻抗足够大?  

    另一个问题是、在 VCC (直流电源)连接上使引线键合的长度约为250um 有多重要? 比如、如果它们的尺寸为1mm、会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    长引线键合将为器件输入增加额外的寄生电感。 ONET8551T 等器件对输入寄生电容和电感非常敏感、如果值过大、可能会发生振荡。 我建议保持在数据表建议的电感和电容限值内。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob!  

    最后一个问题(我希望:)):

    我想用负电压偏置 PD (如图4所示、但 V_BIAS<0)。 可以用吗? 电流将以与正偏置方向相反的方向流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对迟交的答复表示歉意。 该器件只能处理正向流入输入端的电流。 进入输入引脚的最大额定电流为-0.7mA 至4mA。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob!  

    我有一个光电二极管、构建为 PNP 器件、即信号来自 N (阴极)。 这意味着电流正在流入阴极。  

    最初、我想将带偏置电极的光电二极管偏置为负电压并使用 ONT8551 TIA、但正如您指出的、TIA 不支持负电流。  

    是否有权变措施? 如何将光电二极管连接到 ONET8551 TIA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将需要一个二极管、该二极管会向器件产生正电流。 如果您可以选择使用更多的组件、则可以使用不同的二极管或使用电流镜结构对电流进行反相。

    此致、