This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:请检查我们的使用情况。

Guru**** 2525180 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737360/tlv9004-please-check-our-usage

器件型号:TLV9004

你(们)好。

感谢您的一贯支持。

我希望您确认我们的使用情况是否符合要求。

我将使用 TLV9004作为电压跟随器。

断电时,向 TLV9004施加0.25V 电压。

如果我使用此用法、它是否正常?

根据7.1中的数据表、我认为没关系。

 

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    我认为你可以。 请阅读以下内容以了解更多详细信息。

    关闭器件后、有两个主要问题。

    1.静电放电(ESD)对产品造成的潜在损害。 根据数据表的最大规格、绝对最大输入共模电压是正电源轨以上500mV。 这反映了 ESD 保护二极管的导通电压。 只要您确信能够将输出电压保持在0.25V 且不超过0.5V 限值、就应该可以正常工作。

    2.您还需要确保将输入电流保持在10mA 以下、因为超过该限值也会损坏您的器件。

    同样、始终将电压保持在250mV 左右、并将输入电流保持在10mA 以下、这样就不会出现任何问题。 希望这能解答您的问题。

    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。

    感谢您的善意回答。

    我理解了您的答案和其他详细信息。

    我还有一个问题。

    当我再次查看数据表时、我认为我在差分条件下超过最大额定值的使用情况。

    (0V)-(0V)+0.2V:差分电压的最大电压。

    在我们的使用中、输入电压为(+) 0V 和(-) 0.25V。

    如果可以、请告诉我它为什么可以。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    如果我们假设正电源轨和同相输入均接地、则所示的设置将超过差分输入电压的绝对最大额定值。

    请告诉我们:
    驱动正电源轨电源电压的是什么? 它是否接地? 它是浮动的吗?
    2.您希望在同相输入端看到什么?

    然后、我们可以让您更好地了解预期目标。

    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel。
    感谢您的回答。

    我知道我们的用法超过了差分输入电压的绝对最大额定值。

    我将回答您的问题。

    驱动正电源轨电源电压的是什么? 它是否接地? 它是浮动的吗?
    →我认为它是 GND (下拉)。
    2.您希望在同相输入端看到什么?
    →我不知道、我必须向我们的客户确认。
    如果可能、您能建议您在这种状态下的想法。

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    最终、此方案有助于:

    但必须考虑到 JFET 可能表现出巨大的生产容差。 因此、该方案可能不适合串联生产。

    TLV2004的工作电源电压是多少? 什么是输出信号?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    感谢您的回答。

    在我们已经讨论过的问题上,现在要提出具体的建议有点困难。 如果我们知道客户将在同相输入端执行什么操作、这将大有帮助。 它还有助于了解在输出端提供250mV 电压的是什么。 最后、了解用户应用程序也可能有所帮助。

    KAI 的建议似乎涉及 FET 开关、以便在器件关断时部分隔离运算放大器的反相输入。 这可能是可接受的修复、具体取决于系统。

    同样、我需要有关输入和输出的更多信息、以便能够自信地提供超出此处现有信息的更多信息。

    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 Kai 您好。

    感谢你的答复。

    我与客户确认了。

    您能检查一下并给我建议吗?

    驱动正电源轨电源电压的是什么? 它是否接地? 它是浮动的吗?

    →它通过下拉电阻接地。

     2.您希望在同相输入端看到什么?

      →它是0至3V 模拟输入。

    我将等待您的回答。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    如果在断电期间同相输入可以介于0V 和3V 之间、则无法确保同相输入保持在反相输入的200mV 以内。 这可能会导致数据表中的最大差分输入电压违例并损坏器件。

    如果您知道该断电级中的反相输入将为250mV、则需要使同相输入尽可能靠近反相输入、并始终保持在50-450mV 的范围内。 希望这对于您客户的设计是可能的。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    如果输出在断电时接地电压在250mV 以内、则不会出现问题、因为即使在较高的环境温度下也不会有明显的电流流动。 如果输入信号为3V、则需要一个串联电阻器来保持低电流;IIN =(VIN - 0.6V)/R。该电流将流向 V+、这将在一定程度上提升 V+电压。 这是将电流保持在低电平的主要原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、Ron、您好。
    感谢您的支持。

    请让我再次检查。

    我们的用法是输出在 V+接地时断电250mV。
    我认为我们的用法是数据表中关于差分电压的过压。
    但是、我的理解是、您的回答不会影响我们的使用。
    那么、您能保证吗?

    然后、如果我必须将电流限制为10mA 或更低、我是否可以使用高达0.5V 的电压?

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    10mA 是绝对最大额定电流。 此 AMR 表附带所有脚注警告。 因此、我建议将电流限制为1mA。 这种电流水平的风险非常低。 但是、我无法保证数据表中未具体提及的任何内容。 即使在这种情况下、我也只想指向数据表表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    我已就此问题与 Ron 谈过、如果出现混淆、我会感到抱歉。 根据 Ron、数据表中的电流规格假设已超出电压规格。

    正如 Ron 所述、如果您希望超过输入差分电压规格、则需要在输入端放置一个电阻器、以防止出现过流情况。

    允许的绝对最大电流为10mA。 但是、为了获得安全裕度、最好选择您的电阻器、将电流限制在较低的值、例如1mA。

    同样、如果您超过最大输入差分电压、则需要采取预防措施、放置额外的电阻器以保护您的器件。 鉴于您向我们介绍的实施情况、您需要采取此行动。 有关更多详细信息、请参阅 Ron 的答案。

    希望这已经回答了您的问题。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron 和 Daniel。

    感谢您的详细解释。

    我了解您建议的最大额定电流。

    请让我再次检查以加深我对输入差分电压的理解。

    下面的图表是我们的用法。

    我的理解是、这超出了最大输入差分电压。

    但是,如果电流在最大输入差分电压超过1mA 时,我们是否可以使用它?  

    我正在寻找使用我们的用法的方法。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    下面是 一个原理图、描述了我对关断期间器件的理解。  输入是同相输入端的0 - 3V 信号。  反相输入连接到输出端并保持在250mV。  在这种情况下、超出输入差分电压限制。  为了保护您的器件免受损坏、您需要在同相输入端放置一个串联电阻器。

    需要选择该电阻器以将输入电流保持在大约1mA 或更低、以避免损坏内部保护二极管。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这是一个典型示例、说明在不查看完整原理图的情况下解决问题有多困难(或不可能)。 说实话、我现在完全困惑了。 当电源电压下降时、输入电压如何为3V? 它来自哪里? 0.25V 的输出电压来自哪里? 为什么选择0.25V?

    您是否有机会向我们展示该电路的详细原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、Kai 您好。

    很抱歉让你感到困惑。

    我们的用法是下面的数字。

    当它断电时、信号输入+引脚为0V 固定值。

    输出引脚上的输入为0.25V。

     我们在使用差分电压时是否有问题 ?

    如果有问题,我们如何使用它?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    在本例中、Ron 给出了完美的答案:

    '如果输出在电源关闭的情况下处于250mV 的接地电压范围内、则不会出现问题、因为即使在较高的环境温度下也不会有明显的电流流动。'

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai。
    感谢您的回答。

    我知道我们的使用没有问题。
    但我关心的是超过最大输入差分电压。
    它是否超出但未损坏?

    我想与您再次核实。

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    输入差分电压规格与关断无关。 没有二极管输入到输入。 如果有任何输入电流在反相输入端流动、则如果有正电流(和电压)、它将流向 V+引脚;如果有负电流、则流向 V-引脚。 没有电流将输入流至输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    也许我错了、但我猜最大差分输入电压规格"(V+)–(V–)+ 0.2"主要与电源电压远高于0V 相关。 例如、当 Vcc = 6V 时、最大差分输入电压不得超过6.2V、以防止输入部分发生故障。 但当 Vcc = 0V 时、输入部分不可能发生破坏性中断。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、Kai。

    感谢您的盛情款待。

    我非常理解。

    下面的数字是我的理解。 是这样吗?

    因此、您的意思是当 V+= V-= 0V 时、输入(+)电压通过 V+。

    因为 V+和 INPUT (+)之间有二极管。

    然后、当 V+= V-= 0V 时、我们应该关注1mA 或更低的输入电流。 正确吗?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo。

    您的二极管图是正确的。 二极管可以顺利通过1mA 电流。 任何达到 V+的电流都必须由 V+总线上的某个器件使用(消耗)。 如果未消耗电流、则 V+可以上升到与输入电压一样高的水平-二极管压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    非常感谢您的回复。
    我了解我的二极管图是正确的。
    我们将使用电流为1mA 或更低的二极管。 (根据您的建议)

    此致。
    Kengo。