This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:在现场 IC 中提供-15V 电压的 OPA197IDBVT 输出损坏

Guru**** 2404785 points
Other Parts Discussed in Thread: TL084, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716131/opa197-opa197idbvt-output-giving--15v-in-field-ic-got-damaged

器件型号:OPA197
主题中讨论的其他部件:TL084OP07C

尊敬的 Sirs/Madams、

我在 风车堆栈中使用 OPA197IDBVT 进行 PT100电压校准。

之前我使用的是 TL084、它工作正常、在新设计中、我引入 了 OPA197IDBVT。

我已连接 下面的电路。

问题:在现场、它突然提供-15V 输出、而不是我的校准电压、更换 IC 后、PCB 开始正常工作。 但是、由于现场有如此多的 PCB、我遇到了客户的问题。 您对故障有什么看法吗????

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高斯希克

    OPA197的引脚3和引脚4之间的10n 电容器会降低相位裕度并导致稳定性问题。 我要将其删除。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaishik、

    风车堆栈应用是否是户外应用? OPA197的输入和输出端是否具有任何浪涌保护?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    我对您的 OPA197电路进行了稳定性分析、它似乎具有 足够的相位裕度、应该是稳定的。 您可以使用 DSO 和10x 探针检查工作板上 OPA197的输出、并确保不存在任何振荡。 即使 OPA197振荡不一定会导致器件损坏、但最好避免这种情况。

    两个输入串联有高串联电阻、因此、如果出现意外的输入电压事件、它们应将输入电流限制在低电平。 这往往指向 OPA197电源引脚之一上的电气过载(EOS)事件。 EOS 可能会损坏 运算放大器、如果输出级损坏、则输出可能会永久处于其中一个电源电平。

    当电源电压特性尚未完全表征并且有可能发生 EOS 事件时、我们始终建议使用的一个方法是在每个电源引脚到接地之间包含瞬态电压抑制器二极管(TVS)。 您可以在下面提供的图表中看到二极管 Z1和 ZS2的连接方式。 TVS 二极管将导通、如果 发生 EOS 事件、则将电源电压钳制为安全电平。 由于您的应用使用+/-15V 电源、TVS 二极管的反向关断电压(VR)应略高于电源电压。

    向每个电源添加 TVS 二极管的另一个好处是、如果一个电源晚于另一个电源、始终有一条电流路径通过其中一个二极管通过运算放大器。 这样可以避免在电源不 同时出现时某些运算放大器有时会出现锁存问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你,我将对它进行更新和检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,

    我查看了故障 IC。
    在该 IC 中、我发现输入侧和输出侧的所有钳位二极管都正常。 它们显示了0.5个二极管压降。
    我发现引脚3显示的是负电压(大约- 8V)、而不是正电压。

    *我已经做了一个实验来模拟 EOS。 我已经在输入引脚3上提供400V 电压4ms。 串联电阻10k 在引脚3中显示40mA。
    尽管我的电路运行良好。 IC-197得以延续。

    怀疑:我对焊接方式有疑问。 出于某些原因、我们通过手动焊接而非机器焊料来焊接此 IC。 焊接温度已设置在320 ' C 左右

    手动焊接是否可能会损坏此 IC??? 封装为 SOT-23-5引脚。
    或任何其他原因?
    在工厂工作了几天后、我们遇到了故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushik、

    如果在 OPA197的引脚1处测量的电压与在 PIN2处测量的电压相同(-15V)、则可能是手动焊接导致短路。 使用欧姆计(DVM)检查此情况。

    OPA197高负输出电压的另一个原因是 PT100电缆短路!

    通常、手动焊接不会损坏 SOT-23芯片、前提是焊接温度和焊接时间不会太高。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    您声明:

    怀疑:我对焊接方式有疑问。 出于某些原因、我们通过手动焊接而非机器焊料来焊接此 IC。 焊接温度已设置在320 ' C 左右

    手动焊接是否可能会损坏此 IC??? 封装为 SOT-23-5引脚。
    或任何其他原因?

    那么、OPA197IDBVT 在焊接操作期间是手动处理的-它是唯一手动处理的 IC 吗? 如果没有适当的 ESD 处理程序来进行手动处理、    则很容易通过静电放电(ESD)损坏 IC。 ESD 可能会导致即时故障或潜在故障。 您需要检查与此手动焊接工艺相关的所有处理操作都使用了哪些 ESD 预防措施。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、这是唯一手动焊接的 IC。 其他 IC 是机器焊接的。

    我遇到了潜在的故障、因为 PCB 已经通过了所有工厂测试。 它运行正常、直到安装后几天。  

    我将查看我的焊接工艺。 如果有任何疑问,还会再来的 感谢您的快速响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我有一个串联的限流电阻器10K。 如果 PT100短接、几乎不会有1mA 电流流经电缆。
    在本例中、运算放大器如何损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushik、

    未损坏、但如果 PT100导线相互短路、则输出端将出现高负电压。

    如果这是一个 outdour 应用、并且您通过长电缆将 PT100连接到输入端、则需要在输入端提供真正的浪涌保护! 为什么不向输入端添加与100N 电容并联的单向 TVS? 选择泄漏电流较低的 TVS。

    您将需要电源引脚上的 TVS、Thomas 建议您这样做。 如果这是实际的室外应用、则电路必须承受高于400V 的浪涌。 则单个10k 电阻器不会有太大帮助。 在输入端添加 TVS、在电源引脚添加 TVS。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我将实施它并将其发送到现场。  

    是的、先生、这是一个户外应用。 所有 PCB 均安装在远程位置。 电缆长度 约为300mm、但传感器固定在散热器上、非常靠近 IGBT。 IGBT 以1200V 直流电压进行开关。  IGBT 的一个例子是与散热器隔离的2.5KV 电压。 我们有基于 OP07-SOIC8的旧电路板。 超过1000个 PCB 在现场运行正常。 我们在新设计中遇到了问题。 我的问题是、我将进行的任何更改都需要2个月来验证问题是否已解决。 我会去看电视、谢谢你们、我还会再来的。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    啊哈! 这就是杀手! 如果 IGBT 和散热器之间有足够的杂散电容、并且散热器与 OPA197电路的信号接地处于不同的电势、那么危险的均衡电流会流入 OPA197电路并杀死 OPA197!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushik、

    我发现 TL084能够经受住凯所描述的致命事件、这一点很有趣。 TL084已经使用了大约40年、并且采用双极工艺制造、其中包括用于输入差分对的 JFET。 OPA197是一款全新的 CMOS 运算放大器、采用的工艺晶体管尺寸非常小、密度与旧的双极工艺相比非常高。 尽管这两个运算放大器在您的应用中的表现相似、但它们在所使用的半导体工艺方面却有很大不同。 在这种情况下、旧技术似乎能够承受 IGBT 环境中可能出现的致命情况。

    请告诉我们、在 OPA197电源引脚上添加 TVS 二极管是否可以消除某些器件所造成的损坏。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    抱歉、我的错误是、实际上我的设计采用的是现场运行正常的 OP07C。
    Tl084用作温度跳变的比较器。 在第一个 OP07c 阶段之后进入跳闸阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushik、

    没问题。 OPA07C 是20世纪80年代初的双极运算放大器。 我对其半导体工艺和晶体管尺寸的评论也适用于 OPA197。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    以下两张图片应显示在您的应用中危险电流如何流入您的 OPA197电路:

    在上图中、右上方选择了中心星型接地点。 因此、如果2.5kV IGBT 电压和该信号接地之间存在交流电势差、则均衡电流可以通过杂散电容从2.5kV IGBT 电压流向散热器、通过直接连接或杂散电容从散热器流向 PT100传感器、 通过 PT100电缆连接到 OPA197电路的输入端、最后通过 PCB 的信号接地铜迹线返回到最右边的中心星型接地点。 如果信号接地铜迹线显示一些电感、并且2.5kV IGBT 电压包含尖峰电压脉冲、则 PCB 信号接地布线中可能会产生危险的电势差。 这会损坏每个端子上的 OPAMP、而不仅仅是输入端子上的 OPAMP。 这就是 TVS 不仅在输入端而且在电压引脚上有用的原因、Thomas 已经建议这么做。 但也可以通过输出引脚进入 OPA197、这会带来危险的过压。 只有具有实心接地层的 PCB 才能最大限度地减小信号接地布线的电感、并由此产生危险的接地弹跳效应。

    但是、处理干扰的更好方法是选择不在最右侧的中心星型接地点、而是传感器信号进入(或离开!)的位置 PCB:

    用金属外壳盖住 PCB、并将信号接地和电源接地端直接连接到金属外壳、此时电缆进入或离开外壳。 如果您使用屏蔽电缆、也要将屏蔽层连接到此点。 通过这种方法、干扰不再会导致任何危险电流进入 OPAMP 电路。 干扰电流只会在实心金属外壳上或从屏蔽层流向屏蔽层、但不再进入金属外壳或流过 PCB。 正确操作时、金属外壳会形成射频平面、并从皮肤效应中获得大量利润。 这种方法也是防止 ESD 的最佳方法...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高斯基

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sirs、

    昨天、我从现场人员那里得到了报告。 在12块电路板中、4块电路板在现场运行一周后出现故障。 同一问题197的输出永久位于-15V。
    在上一次修改中、我已将 smbj13ca 焊接到引脚3上的0.1uF 电容器上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushik、

    它听起来像是在系统内开发了一个意外的高电压电平(EOS)并且以某种方式应用于 OPA197。 输入、电源线上的内部电路或输出损坏可能会导致输出卡在-15V

    通常、当系统中发生这种损坏时、我们建议为各种器件引脚配备10个 DSO 输入探针、然后在系统在其所有周期中运行时对其进行监控。 这通常揭示了一个未知的 EOS。 我不确定您的系统是否可以满足这一要求。

    您是否曾尝试过向任何具有 OPA197的电路板上的电源引脚添加瞬态电压抑制器(TVS)二极管?

    此致、Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OP 信号(运算放大器的引脚1)位于何处? 同一 PCB 上的另一个 PCB 或 ADC 呢?