This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:输出电压和灌电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737549/lmv331-vout-and-sink-current

器件型号:LMV331

你(们)好

我没有得到 IO (灌电流)和图3之间的关系。

1。

在 VCC=5V Ta=25C 时、图3显示了当 Vout=550mV 时的45mA 灌电流。

这是否意味着 RCE 为~12.2ohm?

2.

您能否解释一下 VCC=5V 时电气特性中的 IO (输出电流灌入)?

根据数据表、当 Vo<=1.5V 时、IO 为10mA (最小值)、84mA (典型值)。

这是否意味着我们必须选择 Rpullup、以便在输出为低电平时将灌电流保持在至少10mA?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Na Na、您好!

    1:是的。 550mV/45mA=12.3欧姆等效值。 只要您处于曲线的线性部分、就可以将输出灌电流建模为电阻式。

    #2没有"必需"的上拉电流值。

    值较高的上拉电阻器使用较少的电流、允许输出摆动到更接近 GND、但会以牺牲输出上升时间为代价。

    值较低的电阻器在电压较低时消耗更多电流、但会以最小负输出摆幅为代价缩短输出上升时间。

    我们建议100uA 至1mA 的上拉电流、以实现最佳的功率/速度折衷。

    1.5V 输出值来自测试输出电流限制的生产测试。 对于大多数应用而言、1.5V 实际上是一个不切实际的低输出值。 也就是说,当输出电压为1.5V 时,它通常为84mA,但保证至少为10mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul

    感谢您的信息!

    贝斯特此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表(第6.7节)显示了 MAX 列中的输出灌电流为10mA、而非 MIN。

    "10"是否在错误列中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、

    这有点令人困惑... 该规格表明、最大灌电流为10mA 时、输出低电平(VOL)将<=1.5V。 "最小值"实际上处于条件中。

    换言之:在最大灌电流为10mA 时、输出将小于1.5V。 并非真正适合客户使用的实际规格、但这就是我们测试生产测试中最大电流的方法。

    因此、如果您看看图3 " 5V 电源下的输出电压与输出电流"图表-该规格显然有很大的空间。 通常情况下、10mA 时的输出电压约为250mV。