This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:当我有更高的负载时、为非线性输出。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741647/ina169-non-linear-output-when-i-have-higher-loads

器件型号:INA169

您好!

在更高的负载下、我会遇到有关 INA169的问题。

我将使用4个不同的 INA169测量4个不同电机的电流。 输出在 没有任何缓冲器的情况下进入 ADC MAX11614EE+。

注意:我在这里只显示4个电机感测中的2个、其他的完全相同。

目前、当我仅插入1个电机时、结果如下:

2.7A Vo = 0.197V

5.3A Vo= 0.387V

10.5A Vo= 0.769V

15.9A Vo= 1.163V

这一切看起来都很棒、Vout 就是我所期望的。 但是、一旦我将2个或多个电机连接到以下电路、这种情况就会发生变化:

2.7A Vo = 0.197V

5.3A Vo= 0.387V

10.5A Vo= 0.616V

15.9A Vo = 0.7V

您可以看到、它不再是线性的。 我认为可能需要更多的输入电容、因为随着电机的增加、噪声和功率需求也会增加。 我将输入电容增加到了0.47uF。 但是、这并没有改变任何东西。  

有什么想法会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    所有电机是否都由同一电池供电? 当消耗更高的电流时、电池的电压可能会发生故障?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohamed、

    感谢您考虑使用德州仪器。 您是否一次只使用一个电机单独检查每个 INA169? 这将有助于确定是否存在连接问题。 您的电流是由什么供电的? 如 Kai 所述、无论它是电池还是电源、您都需要确定它是否能够在全部4个电机上电时提供所需的电流。 要确定是器件问题还是电源问题、请检查 INA169的静态电流。 它应最大为125uA、如果未损坏、可能小于该值。 然后、我将检查分流器上的电压。 在15.9A 时、您应该会看到15.9mV。 如果电压小于此值、您可以读取该值、则可能是电源问题。 您可以执行的另一项测量是取消对 INA169器件的装配、并查看分流器上的电压是否会针对您的最大负载增加到15.9mV。 如果它较低、那么它也可能是您的电源。 请告诉我们您何时执行了这些操作以及您发现了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohamed、

    您是否能够检查我上面提到的任何项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过将增益从72.3K 降低到38K 来修复它。