This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124的问题

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721804/problems-with-iso124

主题中讨论的其他器件:ISO124

您好!

我使用的是 ISO124UE4精密隔离放大器。 我设计并制造了一个电路板、该电路板从传感器获取数据并将其发送到处理器。 为了隔离输入数据线路和处理器、我使用了 ISO124。 我的问题是、当电路板工作时、它们会变得很热。 温度升高到45摄氏度。 这是正常的、还是不应该如此? 您是否对导致高温的原因有任何了解?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hossein,

    欢迎访问我们的 E2E 论坛! 在正常工作条件下、ISO124不应发热。 您能否分享一个原理图、说明您是如何连接事物的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 ISO124 IC、如原理图所示。 输入信号施加到 VIN 上、+VS1和-VS1连接到+12、-12v 和 GND1是输入侧的接地端。 +VS2和-VS2是输出侧的电源电压、连接到+12和-12、GND2是与输入侧隔离的接地端。 Vo 是使用简单电阻分压电路进行缩放的输出信号。 一个齐纳二极管 A、用于限制输出电压。 在此配置中、ISO124 IC 的电路板温度最高可达45摄氏度。 我想知道原因是什么以及如何解决这个问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossien、

    输入电压是多少? 两个用作分压器的22 Ω 电阻器可能是 ISO124的问题。 使用此设置、您可以很容易地通过 ISO124消耗相当多的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 电阻器不是22欧姆、而是10欧姆和20K 欧姆。 这种热量还有其他原因吗?

    最棒的
    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hossein,

    可能违反输入共模电压限制、从器件消耗过多功率、或者可能是被 ESD 捆绑的芯片... 您使用的是正确的 PCB 还是原型实验室电路板设置? 您是否有完整(准确)的原理图可供分享? 您提供的 R0603和 R0805看起来都是'22'(欧姆是我的假设、现在我怀疑它们是 SMT 尺寸、而不是实际的参考代号)。