This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有50多年电压输入的对数放大器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741467/logarithmic-amplifier-that-has-more-than-five-decades-with-voltage-inputs

主题中讨论的其他器件:LOG114

大家好、

TI 是否有具有超过50年输入动态范围 和电压输入的对数放大器?
我看到 LOG114、但是 LOG114的动态输入范围被限制在大约三十倍的输入电压。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以有答复吗?
    在本例中、我的客户假设输入电压范围为5uV 至3V。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 在电压输入对数放大器中没有为这种宽输入电压范围提供 IC 解决方案。 它将需要多个增益范围、并需要一个微控制器读取 ADC、然后在 ADC 输入范围接近上限时可以更改增益。 如果对此感兴趣、我们需要更多详细信息来研究可能的推荐电路。
    1) 1)该电压的源阻抗是多少?
    2) 2)如果传感器、请向我们提供数据表或制造商器件型号?
    3) 3)电压是直流电还是其他类型的波形和详细信息?
    4) 4)客户电路需要什么闭环小信号带宽?
    5) 5)是否需要大信号压摆率或上升/下降时间?
    6) 6)可提供哪些电源电压?
    7) 7)客户在寻找什么输出电压摆幅?
    8) 8)电路输出是否驱动 ADC 输入? 是 ADC 器件型号和采样率还是微控制器器件型号和 ADC 采样率?