This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:三十倍频负载电流感测电路问题请参阅

Guru**** 2811315 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758407/ina326-3-decade-load-current-sensing-circuit-issue-consult

器件型号:INA326

文档 sboa210介绍了 INA326设计。 请参阅下面的原理图。

第一步计算 R1、为什么 Vimax 值为250mV。 如何获得 Vimax 值? 请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    选择250mV 的 Vimax 值可能是为了在感测电阻器上设置一个合理的低压降、同时需要 INA 提供一个合理的增益量来实现所需的输出摆幅。 如果您的应用具有允许的最大压降、则可以使用该电压代替 Vimax 来计算所需的分流电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    上图是 SBOA310、其中说明了 Iimax 电流为10mA。 如何获得 Vimax 值? 我不理解电路。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    以下是我将采用此设计的方法:

    1. 确定您需要测量的最小和最大电流、以及您的设计可以承受的最大可接受压降。
    2. 确定仪表放大器所需的输出电压范围-这应保持在放大器的线性范围内、并且可能由您用于测量它的 ADC 的输入范围决定。
    3. 使用(1)中的最大压降和最大电流、计算分流电阻为 R_shunt = Vdrop_max / I_Imax。 这是您可以使用的最大分流电阻、而不会在最大电流下产生过多的压降。
    4. 此时、请确保 I_Imax ^2 * Rshunt 是合理的功率耗散。 如果此功率耗散过大(例如>1瓦)、您可能需要将分流电阻器降低到更低的功率耗散。 请记住、减小电阻也会降低低电流时产生的电压。
    5. 使用 R_SHUNT、I_IMAX 和 I_IMIN 计算您的最小和最大输入电压:V_IMIN = I_IMIN * R_SHUNT、V_IMAX = I_IMAX * R_SHUNT。
    6. SBOA210的电路使用两个可选增益范围-一个用于处理高达 I_IMIN 的极低电流、另一个用于处理高达 I_Imax 的大电流。 可以按照 SBOA210设计步骤2 (第2页)中所示计算这两个增益范围的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!