This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:INA118U 技术信息

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720820/ina118-ina118u-technological-info

器件型号:INA118

大家好、

我目前正在设计中使用此放大器、我想知道它是基于 CMOS 还是100%双极放大器?

非常感谢您的帮助。

此致、

Annais  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annais、

    INA118本质上是一款双极仪表放大器。 但是、它有许多用于内部放大器电路和输入过压保护电路的 JFET。 因此、它不是完全双极的、而是 BiFET 过程。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Annais

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Annais

    您单击了"未解决"按钮...您对 INA118还有其他问题吗?

    Dennis