This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:GaN FET 的防火特性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741677/boostxl-3phganinv-gan-fet-fire-characteristics

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件:LMG5200

因此、在开发过程中、我习惯吹出 FET、但这里的区别在于电路板上有持续的火灾、必须由灭火器扑灭。  我们经历的每一个其他 FET 故障都是通常的魔术烟雾。  GaN FET 的特性是否会导致其比常规 FET 热、亮?

 问题是、如果现场发生此类灾难性故障、FET 可能会持续燃烧、是否会使整个机器发生燃烧?


任何见解都很有帮助。

谢谢、

DougM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    我们已与 GaN 产品专家联系。 希望他们能尽快提供任何建议。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Doug:

    感谢您联系 TI。

    我们不清楚这里发生了什么,但我们没有看到这个问题。

    LMG5200已通过 UL 94 V-0易燃性标准。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Masoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Masoud、

    它实际上烧了将近10秒、但我们正在积极尝试烧掉它。  火焰是蓝色和黄色的,与煤气炉类似。  他们用灭火器击打它的唯一原因是为了确保它不会再次燃烧。

    您可以通过处理(SPRACB8A) 7.3.3中的设置来重现此问题:在软件中设置过流限制。

    谢谢、

    DougM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Doug。

    我将直接与您联系、以了解更多详细信息。

    谢谢。

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒-谢谢。  我们的开发人员向我们保证、这种情况绝不会在代码的生产实施中发生。