This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:当2 THS4131具有由电阻器2*Rg 隔离的相同负输入时、差分输出上的振荡为~13Hz

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739380/ths4131-13hz-oscillation-on-differential-output-when-2-ths4131-have-the-same-negative-input-separated-by-resistor-2-rg

器件型号:THS4131

如 THS4131数据表中的图30所示配置 THS4131时、我们能够看到增益为~23的放大差分信号输出、使用电阻值 Rg = 390欧姆、Rf = 9k 欧姆。 当我们将第二个 THS4131与第一个 THS4131并联时、两个 THS4131的负输入共享(由电阻器 Rg 隔开)、 正输入是两个独立的源、即使任一 THS4131都没有输入信号、我们在两个放大器的输出端始终可以看到~13Hz 噪声和谐波。 当负输入未相互连接时、我们在任何一个放大器上都看不到~13Hz 的噪声。 两个放大器均由两节9V 电池供电、其中-VCC 和+VCC 通过一个10uF 电容器主动接地。 Vocm 直接接地。 该噪声的来源是什么? 我们如何从输出中消除该噪声?

谢谢、

Richie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Richie、欢迎来到 E2E、

    全差分放大器的两个反馈路径必须完全平衡。 当您将一端连接到50欧姆源、将一端连接到390+(390+9k+9k)/3输入阻抗时、FDA 不平衡。 现在、您要尝试实现什么目标? 差分至差分放大器? 听起来您可以将两个输入信号连接到一个 THS4131。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的回答、这似乎是合理的。 我们尝试设置两个差分放大器、以相同电位为基准输出两个独立电位之间的电势差、即两个差分放大器的负输入。 是否有一种好方法去耦两个负输入之间的基准电势、以便每个放大器不会尝试反馈到另一个输入中?

    再次感谢、
    Richie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您能否展示您的电路原理图? 您的输入信号是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    原理图如下所示、与原型板上的布局方式完全相同。 输入信号是生物信号、依 UV 的顺序而定。 但是、当输入是开放的并且未连接到任何源时、我们会看到这个问题。

    谢谢、

    Richie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    有时、如果电路由电池供电并且电池的内部电阻过高、则可以看到低频振荡。 使用大电解电容器缓冲电池电压可以消除此问题。 您可以通过使用稳压良好的电源更换电池来轻松检查这一点。 LM7805/7905对可用于测试。

    您观察到的13Hz 振荡是否真的是13Hz? 或者、它是高得多的频率、看起来仅是由于混叠效应而导致的低频振荡? 数字采样示波器有时会显示此类奇怪的伪影。 您可以通过首先设置非常短的水平时间并首先查找高频内容来轻松检查这一点。 然后、增加水平时间、直到振荡可见。 并且不要使用示波器探针直接接触 THS4131的输出。 插入大约50R 的小电阻。

    为什么不先对每个信号使用缓冲器来避免不必要的"圆盘"信号耦合? 这将为 THS4131的输入提供极低的源阻抗、这将极大地帮助稳定电路。 您可以稍后执行减法。 您的信号的带宽是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    这是否解决了您的问题? 我同意缓冲是一个好的解决办法。 只需确保它具有超过145MHz 的带宽、否则它在 THS4131的工作带宽范围内不会具有低阻抗。

    此致、

    肖恩