This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA209:OPA209输出偏移

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA209, OPA197, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757245/opa209-opa209-output-offset

器件型号:OPA209
主题中讨论的其他器件: OPA197、LM7705

您好的支持团队

我们注意到、在无12V 输出条件下、OPA209将输出350mV

 

下面显示了简要原理图、您能帮您检查一下吗?

CH1:12VB、CH2:12VA、CH3:VIsense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    OPA209是否由单电源供电? 当12VB 为0V 时、您超出了共模输入电压范围。 输入电压必须比负电源轨高1.5V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    如果使用单个 V+电源、Kai 的观察结果确实正确。 请告诉我们 OPA209 V+和 V-引脚的电源电平是多少? 此外、连接到 OPA209的四个电阻器的值是多少?

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai、Thomas、  

    OPA209上的电源电压为 V+= 18V、V-= GND

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    感谢您为 OPA209电路提供电源和电阻值。

    当 OPA209由+18V 单电源供电并关闭12V 电源时、会产生共模电压(VCM)违例情况。  在这种情况下、Rshunt 电阻器节点悬空、而连接到 OPA209同相电阻器的205k 电阻器将输入拉至接近接地(0V)。 由于输入偏置电流流经电阻器、它不会恰好为0V、但它将接近。

    OPA209低端 VCM 限值为 (V-)+ 1.5V 或+1.5V、因为 V-= 0V。将输入拉至接近0V 且低于+1.5V、违反了该规范。 一旦超出线性 VCM 范围、运算放大器输出 将上拉至输出摆幅限制。 由于 OPA209输出为空载   、因此它将在较低负输出轨(0V)以上保持几百毫伏的电压。

    这可以通过向 OPA209 V-引脚添加几伏的负电压来纠正;但是、这并不总是实用或具有成本效益。 或者、诸如 OPA197的轨到轨 I/O 运算放大 器具有(V-)- 0.1V 的较低 VCM 限值、并且空载时的输出可降至25mV 或更低。 请注意  、输出线性在输出饱和区域会大幅降低、并且在输出高于 V-(0V)几百毫伏之前不会真正变为线性。 这是不能使用 V-电源时要支付的价格。

    您可以在此处查看 OPA197数据表:

    www.ti.com/.../opa197.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队  

    感谢您的回复。 我有几个问题想知道

     

    在我查看 OPA209数据表时,我看到了 OPA209数据表中的图14。 尽管如此,我在 OPA197数据表中没有看到类似的图。 您是否可以帮助提供 OPA197的图表?

    注释。 我们想知道 V-= 0V 时 OPA197输入失调电压与 VCM 性能的关系

    2.至于 OPA197,我在图6中看到了 VCM 的输入失调电压。 但是、图8显示了 VCM = 0V 部分的缩放。为什么 VCM = 0V 附近的输入失调电压在这两个图之间存在很大差异。 有什么区别?

     

    3.“请注意,输出线性在输出饱和区会大幅下降,并且在输出高于 V-(0V)几百毫伏之前不会真正变为线性。” 我们可以知道输出饱和区域的规格中的哪个部分?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    您的问题:

    在我查看 OPA209 数据表时,我看到 了 OPA209 数据表中的图14。 尽管如此,我在 OPA197 数据表中没有看到类似的图。 您是否可以帮助提供 OPA197的图表?

    注释。 我们想知道 V-= 0V 时 OPA197输入失调电压与 VCM 性能的关系

    遗憾  的是、OPA197未开发出类似的失调电压与共模电压曲线。 但请记住、即使 OPA197 VCM 范围包括0V、当由单个+12V 电源供电时、轨的输出摆幅仍将是限制、   并且该电压限制将出现在输出端。 因此、在这种情况下将无法实现极低的输入失调电压值。

    您可以在此处了解有关运算放大器输入和输出限制主题的更多信息:

    e2e.ti.com/.../1130-_2D00_-Input-and-Output-Limitations.pptx

    使用单电源时、克服输出摆幅限制的一种方法是使用低噪声负电荷泵来提供低电平 V-电源。 这样做将使 OPA197输出真正摆动至0V、甚至有点负、同时保持输出线性和极低的输出参考电压偏移。 针对此应用的推荐电荷泵为 LM7705。 以下是数据表:

    e2e.ti.com/.../lm7705.pdf

    2.至于 OPA197,我在图6中看到了 VCM 的输入失调电压。 但是、图8显示了 VCM = 0V 部分的缩放。为什么 VCM = 0V 附近的输入失调电压在这两个图之间存在很大差异。 有什么区别?

    OPA197图6、失调电压与共模电压适用于+/-18V 的电源条件。您将注意到正 VCM 不超过+15V、因此接近输入级交叉区域。 因此、您不 会观察到输入交叉条件。

    图7、失调电压与共模电压间的关系将正 VCM 提升至+18V、以便达到交叉区域并观察失调电压纹波。

    图8、偏移电压与共模电压实际上是针对+/-2.5V 电源的、当 VCM 为-2.5V 至+2.5V 时、交叉区域很明显。 该图缺少+/-2.5V 标签。

    3.“请注意,输出线性在输出饱和区会大幅下降,并且在输出高于 V-(0V)几百毫伏之前不会真正变为线性。” 我们可以知道输出饱和区域的规格中的哪个部分?

    因此、人们应该查看 运算放大器被指定为线性运行的区域。 从电气特性表中的开环电压增益(AOL)规格中可以明显看出这一点。 AOL 提供与不同电源和负载条件相关的线性输出电压摆幅范围。 如果运算放大器在这些规定的条件下运行、则输出将处于线性运行区域、并将避免饱和。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果您需要更多帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis