This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:这是适合此应用的器件

Guru**** 2554240 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA838, OPA615, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741321/opa838-is-this-the-appropriate-part-for-this-application

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件: OPA615TINA-TI

大家好、我的信号在2MHz 和30MHz 之间变化、并且振幅也可以在100mV 峰峰值和1000mV 峰峰值之间变化。  我尝试使用计数器 IC 来计数脉冲、该 IC 要求输入电平为1.5V (最大低电平)至3.5V (最小高电平)。  我将 OPA838视为实现放大信号的可能机制。  例如、使用5V 的单电源、将 AREF 设置为2.5V、增益设置为5 -这将适用于整个频率范围、但仅适用于振幅更高的信号(即在低于400mV p-p 时不工作)。  是否有方法使用 OPA838并具有可变增益?  还有其他 IC 是更好的选择吗?  感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您可以使用 OPA615等支持采样保持的器件进行峰值检测、但如果脉冲频率较高且 IC 输入为数字输入、则可能需要改用 TL14C 等高速比较器。 运算放大器适用于模数转换器。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经做了一些仿真。 以下方案可能起作用。 首先、有2MHz 和30MHz 方波:

    最后是2MHz 和30MHz 正弦波:

    e2e.ti.com/.../hrivnak.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    有关该电路的一些词语:

    电路是直流耦合的。 两个 OPA838被级联在一起以获得能够完全导通 T1所需的增益。 R8和 R9会降低 U1的输出信号、以防止 U2的输入信号超出 OPA838的共模输入电压范围。 同时、R8将 U1的输出与容性负载隔离。 在 SD1的帮助下、T1被接线为肖特基晶体管。 与 C1和 U2的双极输出电压一起、这会使 T1加速。 R7将 U2的输出与 C1引入的容性负载隔离开来。

    此电路实际上不需要-5V 电源电压。 它来自具有比较器的仿真。 但我无法使 TINA-TI 与比较器一起稳定运行...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这是否解决了您的问题?

    此致、

    肖恩