This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857-Extending Bandwith

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757857/opa857-opa857-extending-bandwith

器件型号:OPA857

扩展 OPA857互阻抗带宽的参考设计

当我测量电路板时、VCC 和 GND 引脚之间是否有连接? İs 有可能吗? 它们是如何连接的?

由于这个问题、我烧毁了非常昂贵的光电二极管? 有可能吗? 当我测量光电二极管连接的第3个接地引脚时、Vcc 和 GND 似乎都已连接? 怎么可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    在这里、您可以看到所有层的布局:

    www.ti.com/.../tidrn73

    由于光电二极管的焊盘彼此非常接近、您可能在焊接过程中发生了短路?

    将 PCB 置于明亮的灯前、让光照进来。 您能看到光电二极管的焊盘之间存在短路吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的第二个 Opa857电路。 我测量了所有部件、但 VCC 和光电二极管引脚的接地之间存在连接。  

    我没有进行任何焊接更改。 我正在使用 T0引脚插座进行快速更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开;

    这是我无法理解的。

    当我移除 J4时、VCC 和接地之间没有连接、但当我连接 J4时、它已连接。

    “主板 İs 有缺陷吗?

    提前感谢

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    您注意到了 R3吗? 它仅为49R9。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai;
    是的、我已经注意到、但仍然无法确定、因为有问题。
    感谢您抽出宝贵的时间、我将尝试解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai;

    尽管 R3非常低、但我认为它无法隔离我的电路板。

    我如何解决这个问题? 有办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    如果您不需要测试模式、则可以从 PCB 上移除 R3。 然后将 TEST_SD 连接到 GND、将 TEST_IN 连接到+VCC。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    由于节假日、我们的回复会延迟。 感谢 Kai 提供的大力支持。 尝试一下 Kai 的建议、我们可以从那里着手。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karan;

    我进行了更改。 现在、我的电路板消耗25mA 电流、我认为这是正常的、但 即使这样、我也没有做任何焊接工作(我知道这些器件的敏感性)、测量存在一个主要问题。 我无法从 Opa857参考带宽 设计获得任何测量值。

    TI 还提供其他雪崩光电二极管电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    25mA 完全正确。 这是 OPA857的电源电流。 查看数据表第7页。

    EVM 现在工作了吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai;

    遗憾的是、电路仍然没有响应。

    这是我的第二块板、İn 第一块板进行了一些更改、获得了交流和直流信号、但这样就没有电路的响应。

    感谢您的关注。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    您是否能够解决您的问题或仍有问题?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雅各。

    我无法 解决该问题、但我购买了新的 OPA857扩展带宽之一。  

    我将尝试使用新的、我还认为电路板有一些变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运!

    Kai