This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:预热漂移/热振动

Guru**** 2804335 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739343/opa189-warm-up-drift-thermal-shock

器件型号:OPA189

我一直在使用 OPA189作为一些称重仪器的前端。 当器件首次打开或受到热冲击时、我似乎看到了惊人的漂移量;这在任何地方都有规定吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您有一些数字吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当 OPA189首次 "上电"时、偏移 校正电路 和反馈环路需要大约1毫秒来消除偏移并保持稳定。 但是、一旦达到这一要求、失调电压和电压漂移应处于其指定的限值内。

    OPA189漂移 特性 是在热 室中完成的、这肯定与温度冲击测试不同。 尽管如此、相同的内部失调电压和漂移校正机制应 考虑并校正温度变化、但 进行校正需要一些时间。

    如果您有电路 和一些漂移信息、我们可以对其进行审核、看看是否发生了异常情况。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是仅在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis