This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA105:使用非平衡双电源的非更精确的仪表放大器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA106, INA131, INA105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740164/ina105-non-more-accurate-instrumentation-amplifier-by-using-non-balanced-dual-supply

器件型号:INA105
主题中讨论的其他器件:INA106INA131

您好!

如果其双电源电压不平衡(例如+- 5V;但例如+ 8V 和-5V)、仪表放大器(例如 INA105、INA106、INA131)的精度会变低?

此致、

SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soenke、

    除非数据表中有所不同、否则这通常不是问题。 当然、如果电路设计正确、

    您可以通过查看数据表中指定的 CMRR 和 PSRR 直流值来轻松估算额外误差。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soenke、

    为了与 Kai 关于 PSRR 和 CMRR 影响仪表放大器的响应相加、不平衡电源将影响输出摆幅(包括仪表放大器内部放大器的摆幅)、这可能会影响您的应用。 我们提供 了计算器、可在此处获取、该计算器将绘制各种电源电压、增益和共模电压下我们许多仪表放大器的可用输出摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同意 Kai。 只要您在与电源相关的数据表参数范围内运行、不对称电源就无关紧要。 对于运算放大器(INA 非常相似)材料、您可以考虑:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
    此外、无论何时使用仪表放大器、都有几个设计注意事项基于内部运算放大器节点限制。 为了首次正确设计、请考虑使用可通过以下链接下载的仪表放大器共模电压计算器:
    www.ti.com/.../INA-CMV-CALC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soenke

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis