This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:测量小电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757726/ina225-measuring-small-currents

器件型号:INA225

您好!

我尝试使用 INA225测量小电流。 (Imax 25mA)高侧24V。 Rshun=1Ohm。 增益100。 Vs =+5V。

我有以下测量 C1是一个控制步进输入。 由 INA225测得的 C2信号(空载)。 C4外部电流探头。 C4上缓慢上升的电流正常(目前) 、有一个 PMOSFET 控制电流、该电流 正在缓慢充电。

我不喜欢的是、INA225仅在大约14mA (14mV)时开始测量。 这种行为是否由 TI 设计? 如何从数据表中了解? 我可以做得更好吗?

第二件事。 对于较大/较快的步长、输入到输出之间存在大约22us 的延迟、这是我找不到的原因。

感谢您的任何帮助/纠正/建议!

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的照片似乎不被接受...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量 nr 2之前

    这里是 nr 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 当您应用阶跃响应时、您能否在 INA225 Vs 引脚上测量+5Vstab 线? 如果由于任何原因此 Vs 下降或未达到预期值、这可能会解释延迟。 另一个需要检查的问题是在应用步骤时、您的 GS0和 GS1引脚。 如果在 Vstep 期间发生这些变化、这也会产生延迟。 最后、如果这些引脚电压看起来稳定、则您可能需要查看在基准引脚上施加偏置电压(0.5V)是否有帮助。 来自稳压器或缓冲输出的电流是理想的、但我们认为即使来自分压器也足以进行此测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的建议。 我刚休假回来。 VS (+5V)、GS0和 GS1 (0V 和3.3V) 看起来不错。 此外、我尝试降低增益。 没有帮助、不同级别的曲线相同。

    您对 Vref 的看法参考数据表第22页的"8.2.2.2详细设计流程"一章、对吧? 我将检查一下、尽管我的问题是输出电平高于 10mV ...

    这将需要更多 的时间、因为我需要找到一 种从 GND 平面提升引脚 Nr. 7的安全方法。

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    您的设计进展如何?

    仔细看了之后、我想注意几件事。 只要您提供了 Patrick 先前建议的基准电压、您就很可能获得更高的速度和性能。 通过基准引脚上的电压偏置输出电压将使输出处于其线性范围内并使其脱离饱和状态。 目前、INA225输出在 GND 上饱和、因此当 VOUT 必须超出饱和状态并进入线性范围时、将始终存在延迟(过载恢复时间)。

    这一切的另一个因素是阶跃输入电流的速度。 如果您的阶跃输入非常快(NR2)、那么 INA225将更难地驱动饱和。 这会导致25us 的过载恢复时间和~10us 的上升时间。 这通常是放大器过载恢复时间的特征。 如果 STEP 输入较慢(nr1)、则 INA225不会像驱动一样困难、因此延迟时间将增加。 对于 nr1、过载恢复时间为~100us、输出跟踪慢速输入(C4)。

    如前所述,您可以通过将输出定位到线性范围来避免过载恢复延迟时间,对于大多数部件,该范围大于100mV。 如果您需要更短的延迟时间、可以选择具有高带宽的电流感应放大器。

    希望这对您有所帮助。

    Peter Iliya
    电流感应应用