This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:关于 TIPD135电流感应范围

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD135, PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758069/pga281-regarding-tipd135-current-sensing-range

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件:TIPD135

您好、专家

我是来自台湾的显示驱动器 IC 公司的应用工程师、我想设计电流/电压感应电路解决方案和规格。 如下所示:

IO 数字电源1:+1.2V ~+4V、1uA ~ 100mA

正模拟电源3:+4V ~+6.6V、1uA ~ 100mA

负模拟 电源1:-6.6V ~-4V、-1uA ~-100mA

我想参考 TI 参考设计 TIPD135 (10uA-100mA、0.05%误差、高侧电流感应解决方案参考设计)来实现我的电路。

我对如何在我的应用条件(1uA ~ 100mA)下使用 TIPD135参考设计有疑问、或者是否有任何 TI 解决方案可以达到规格(1uA ~ 100mA)。  

此致、

黄克兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    您的应用允许压降多少? 将 TIPD135的范围向下扩展到1µA μ A 电平的困难之一是、较高电流下的低压降需要一个小电阻器、但这会导致1µA μ A 电流下的电压非常小。 在 TIPD135中选择6.8Ω Ω 分流电阻器时、1µA μ A 电流将在 PGA 输入端产生6.8µV μ V 的电压、该电压远低于 PGA281在128V/V 增益下的~22µV μ V 最大偏移电压 将分流电阻增加10倍会将输入电压增加到可测量1µA μ A 电流的水平、但会在最大100mA 电流下导致6.8V 的压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需发布另一个答复。

    谢谢
    Dennis