This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:为什么焊接时标记脱落?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721826/lm7171-why-did-the-marking-come-off-when-welding

器件型号:LM7171

您好!

我购买 了 LM7171BIMX/NOPB 的器件、 使用时发现焊接时标记脱落。

零件上的原始标记为"BIM"、 而焊接后标记更改为"AIM (对准)"。

您能给我们解释一下为什么 会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些标记只需轻轻地刻在器件封装材料中、并可通过接触研磨材料或烙铁来实现。 清洁后、肉眼很难读取、这也是常见的现象、因为它可以去除字母中的任何材料、使它们更容易看到。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    零件上的原始标记为"BIM"、而焊接后标记更改为"AIM (对准)"。
    您能给我们解释一下为什么会发生这种情况吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信一些器件成型材料熔化或被热铁接触。 标记蚀刻在器件中、因此如果被焊铁意外触碰、则可以对其进行更改。

    此致、