This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:在0 vbais 下12.6V 的总电流需求是多少

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758499/opa627-what-is-the-total-current-need-for-12-6v-with-0-vbais

器件型号:OPA627

我想 对总电流进行估算、以选择 LDO 和电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、
    OPA627会消耗7.5mA 的静态电流。 除此之外、从 OPA627输出中拉出的任何电流(包括通过反馈网络的电流)都必须考虑为总电流消耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis