This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:在桥配置中具有噪声和非线性输出的奇怪行为

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757501/drv2700evm-hv500-strange-behaviour-with-noisy-and-non-linear-output-in-bridge-configuration

器件型号:DRV2700EVM-HV500

尊敬的支持:  

我在光学系统中使用压电式驱动器、压电式来自 Thorlabs:KC1-PZ/M (0-160V 驱动电压)。 如下所示

我们采用这种架构是为了确保高侧和低侧完全对称。

我们遇到的问题是、当我们在相同的电压下驱动所有压电体时、我们会得到正确的行为、但是当我们尝试使用不同的设置点时、让我们假设 TL_Low 和 TR_Low 处于最大电压的75%、 BL_Low 为25%、在 BL_Low 时、我们实际上也会得到接近75%的结果。

我们确信我们的布线是正确的、因为当我们断开负载时、电压是正确的(有噪声...)。

有什么想法吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrien、您好!

    欢迎使用 e2e。
    这是一种使用该器件的有趣方法、这是我以前从未见过的。
    您能否进一步说明驱动 EVM 的信号是什么? 以及输出端的预期电压是多少?
    您可以尝试移除一对传动器吗? 例如、仅使用 DRV0、DRV1和 DRV2、查看行为是否发生变化。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan、感谢您的快速回答!

    压电体连接到两个光学镜片、以便非常精确地移动它们。 我们正在制造可移植的产品、因此我们没有使用任何繁重的"实验室"设备...

    驱动信号是在一个微控制器上生成的 PWM、该微控制器是传动器的主控制器、还与分析和拍照的主 DSP 系统进行通信。 两个镜片都用作干扰计、因此它们必须沿相反方向移动。 PWM 基频为100kHz。

    当我们删除一对(高侧和低侧)时,行为与三对的行为相同,重新定义正在发生的情况: '每当一对不使用与另一对相同的电压驱动时、两个输出(中点)都等于另一对的最大电压。'

    所使用的两个压电系统应是3个独立通道...

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrien、

    您是否曾尝试为高侧使用单独的驱动器?
    我想知道中点是否作为高侧的虚拟 GND 正常工作。
    我想您已经考虑过这一点、但我想提醒您、在如此高的 PWM 频率下、输入滤波器输出端产生的信号将是直流信号、而不是实际的 PWM 信号。 我不确定您的传动器是否应由其端子之间的电势差以直流电压驱动。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    我将尝试仅使用两个驱动器、而只使用单独的驱动器、但我们的想法是确保低侧是对高侧的准确补充...

    是的、PWM 频率应该可以、我们已与制造商进行了检查。  

    您是否对我们测量的非线性有一个想法、尤其是在低范围和高范围内?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrien、

    我打算建议为每个低侧驱动器使用高侧驱动器。 我认为您仍然能够驱动互补信号、尽管驱动器数量会更高。
    我将检查非线性。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、

    数据表显示了几个输出线性图。 但是、这些图是通过器件放大器本身而不是反激式配置获得的。
    由于电路的其余部分、如运算放大器、变压器等、观察到的非线性很可能

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在关注这个主题。 您是否对上述信息有进一步的评论? 您的应用现在运行正常吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器